+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi 시작 문제를 어떻게 해결하나요?

Raspberry Pi 부팅 문제를 해결하려면 가장 먼저 메모리 카드, 전원 공급 장치를 확인하고 진단 신호, 특히 녹색 ACT 다이오드의 동작을 관찰해야 합니다. 이를 통해 원인을 파악하고 적절한 수정 조치를 취할 수 있습니다.

Raspberry Pi 시동 진단 - 어디서부터 시작해야 하나요?

다른 컴퓨터와 마찬가지로 Raspberry Pi도 제대로 작동하는 운영 체제, 저장 매체, 안정적인 전원 공급 장치가 필요합니다. 장치가 부팅되지 않으면 첫 번째 단계는 에서 녹색 ACT 다이오드()를 관찰하여 microSD 카드에서 데이터를 읽고 있음을 나타냅니다. 깜박임이 없거나 반복되는 깜박임 패턴은 직접적인 진단 단서입니다. 예를 들어 4번의 긴 깜박임과 4번의 짧은 깜박임은 호환되지 않는 시스템 - 부팅 파일이 특정 Raspberry Pi 모델과 호환되지 않음을 나타냅니다. 반대로 깜박임이 없거나 빠르고 불규칙하게 깜박임 마이크로SD 카드에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다, 예: 손상되었거나 시스템 이미지가 올바르게 기록되지 않았습니다.

메모리 카드 및 운영 체제

부팅 문제의 가장 일반적인 원인은 손상되었거나 제대로 준비되지 않은 microSD 카드 입니다. Raspberry Pi 시스템에는 BIOS가 내장되어 있지 않고 EEPROM에 저장된 소위 부팅 펌웨어와 카드의 부팅 파일에 의존합니다. 이 중 하나라도 잘못되면 부팅 프로세스가 중지됩니다. 이 문제를 해결하려면 최신 Raspberry Pi OS가 설치된 새 메모리 카드를 준비해야 합니다. 이 작업은 Windows, macOS 및 Linux에서 사용할 수 있는 공식 Raspberry Pi 이미저 도구( **** )를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 시스템이 녹화되면 카드를 컴퓨터에서 올바르게 꺼내어 Raspberry Pi에 삽입해야 합니다.

전원 공급 - 조용한 문제의 원인

두 번째 일반적인 원인은 전원 공급 불충분 입니다. Raspberry Pi 5에는 27W 전원 공급 장치(5.1V/5A)가 필요하며, 더 약한 충전기를 사용하면 소위 "저전압"이 발생할 수 있습니다. 저전압, 즉 안전한 작동을 위한 임계값 아래로 전압이 떨어지는 것을 말합니다. 이러한 경우 Raspberry Pi가 전혀 시작되지 않거나 포트 초기화 단계에서 멈출 수 있습니다. 안전을 위해 공식 전원 공급 장치를 사용하고 전압 안정성을 방해할 수 있는 USB 허브는 피하는 것이 좋습니다.

EEPROM 및 부팅 복구

손상된 EEPROM과 같이 문제가 더 깊은 곳에 있는 경우 Raspberry Pi에서 부트 로더 복구 를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 제조업체의 웹사이트에서 특수 복구 이미지를 다운로드하여 깨끗한 SD 카드에 구운 다음 카드를 삽입한 상태에서 장치를 부팅하세요. 시스템이 자동으로 공장 부팅 설정으로 복원됩니다. Raspberry Pi는 또한 ACT 다이오드가 깜박이지 않거나, 장치가 부팅 데이터를 찾지 못했음을 나타내는 표시등이 계속 켜져 있는 것으로 EEPROM 문제를 나타냅니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기