+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi가 키 입력에 반응하지 않는 이유는 무엇인가요?

Raspberry Pi가 키 입력에 응답하지 않는 것은 대부분 운영 체제, 전원 공급 장치, 저장 매체 결함 또는 입력 장치(키보드 또는 연결)가 작동하지 않는 문제를 나타냅니다.

진단-키패드에서 시스템까지

첫 번째 단계로 키보드가 올바르게 연결되어 있고 정상적으로 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다. Raspberry Pi는 표준 USB 포트를 사용하지만 전원 공급 장치가 약하거나 여러 주변기기가 연결된 경우 전원 부족으로 인해 USB 포트가 작동을 멈출 수 있습니다. 전원 공급 장치가 충분한 전류를 공급할 수 없는 경우(예: 3~5A에서 5V 미만), RP1 전원 공급 장치 회로 에 의해 USB 포트가 차단되어 키패드를 작동할 수 없게 될 수 있습니다. 또 다른 원인은 운영 체제가 부팅되는 microSD 카드가 손상되었거나 잘못 포맷된 경우 일 수 있습니다. 시스템이 올바르게 로드되지 않은 경우 USB 지원 컨트롤러가 로드되기 전인 부팅 프로세스 초기에 Raspberry Pi가 정지 또는 일시 중단된 상태로 작동할 수 있습니다. 이 경우 전원 공급 장치가 작동하더라도 장치가 키패드 입력에 응답하지 않습니다.

그래픽 시스템 또는 터미널에 문제가 있는 경우

Raspberry Pi가 부팅되지만 그래픽 모드(예: Raspberry Pi OS 데스크탑)에서만 키패드에 반응하지 않는 경우 그래픽 서버(Wayland 또는 X11) 에 문제가 있을 수 있습니다. 잘못 구성된 환경, 너무 높은 해상도 또는 손상된 구성 파일로 인해 인터페이스가 입력 이벤트에 응답하지 않을 수 있습니다. 또 다른 경우는 시스템이 헤드리스 모드(, 즉 그래픽 환경 없이 실행 중이며 터미널(예: SSH)을 통해 로그인해야 하는 경우입니다. 이러한 시스템에서 화면에 로그인 인터페이스가 표시되지 않으면 사용자는 장치가 그래픽 인터페이스 없이 헤드리스 모드에서만 올바르게 작동하고 있음에도 불구하고 장치가 키에 응답하지 않는다고 잘못 생각할 수 있습니다.

하드웨어 및 구성 오류

Raspberry Pi 5는 USB 통신을 담당하는 RP1 브리지 와 같은 포트 지원을 몇 가지 변경했으며, 이 경우 업데이트된 컨트롤러와 부팅 소프트웨어(EEPROM)가 필요할 수 있습니다. Pi 4용으로 준비된 이전 운영 체제나 이미지는 Pi 5 하드웨어에 대한 완전한 지원을 포함하지 않을 수 있으며, 이로 인해 USB 장치가 응답하지 않을 수 있습니다. 따라서 항상 최신 버전의 운영 체제를 다운로드하여 올바르게 설치해야 합니다. 일부 주변기기를 비활성화하거나 해당 장치에서 지원하지 않는 부팅 모드를 도입하는 config.txt 또는 cmdline.txt 파일의 수정된 설정과 같이 Raspberry Pi 자체의 잘못된 구성으로 인해 문제가 발생할 수도 있습니다.

문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?

먼저 다른 컴퓨터에서 키패드를 테스트하는 것이 좋습니다. 작동하면 다른 전원 공급 장치로 Raspberry Pi를 테스트하고 공식 Raspberry Pi 이미저 도구를 사용하여 최신 버전의 Raspberry Pi OS가 설치된 새 microSD 카드를 준비하세요. 추가 문제가 있는 경우 부팅이 중지되는 단계를 나타내는 녹색 ACT 다이오드 패턴()이 깜박이는 등의 진단 신호가 도움이 될 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기