+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
우선, 가장 좋은 선택은 Raspberry Pi 4 Model B 또는 Raspberry Pi 5입니다. 예산과 기대치에 따라 달라집니다. 두 모델 모두 모든 기능을 제공하지만 가격, 성능 및 하드웨어 요구 사항이 다릅니다.
Raspberry Pi 4 모델 B는 최초의 단일 보드 컴퓨터로 잘 작동하는 매우 인기 있고 잘 문서화되어 있는 플랫폼입니다. 쿼드 코어 Cortex-A72 1.8GHz 프로세서와 최대 8GB의 LPDDR4 RAM이 장착되어 있어 편안한 Linux 작동, 브라우저 지원, 문서 편집, 프로그래밍 학습, 간단한 오토메이션 또는 로봇 프로젝트에 사용할 수 있습니다. *안정적인 디자인으로 커뮤니티의 지원을 잘 받고 있으며 방대한 액세서리 데이터베이스 및 기성 튜토리얼과 호환됩니다. 중요한 점은 Raspberry Pi 4의 전력 요구량이 상대적으로 낮다는 것입니다. 15W 전원 공급 장치(5V/3A)로 충분하며, 대부분의 경우 패시브 쿨링으로도 작동합니다. 따라서 처음 사용하는 사용자에게 중요한 시작 비용을 낮출 수 있습니다.
Raspberry Pi 5는 가장 강력한 최신 버전의 플랫폼입니다. 최신 Cortex-A76 2.4GHz 프로세서, 더 빨라진 LPDDR4X 메모리(최대 16GB), 새로운 I/O 칩 RP1, PCIe 인터페이스를 통한 NVMe 드라이브 지원 및 훨씬 향상된 그래픽 성능(벌칸 1.2를 지원하는 비디오코어 VII) 등 다양한 개선 사항이 도입되어 있습니다. 이것은 Raspberry Pi를 데스크톱 컴퓨터 또는 처음부터 강력한 개발 플랫폼으로 사용하려는 사용자에게 탁월한 선택입니다. 하지만 Pi 5에는 더 강력한 전원 공급 장치(27W)와 액티브 쿨링()이 필요하므로 스타터 키트 비용이 증가한다는 점에 유의해야 합니다. 또한 Raspberry Pi OS 버전 'Bookworm'은 최신 Wayland 그래픽 서버를 사용하므로 레거시 애플리케이션과 약간의 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 매우 간단한 프로젝트를 위한 ##대안 주로 터미널로 작업하거나 GPIO 핀을 통해 장치를 제어하거나 센서 및 다이오드와 같은 간단한 프로젝트를 계획하고 있다면 훨씬 더 미니멀한 옵션인 Raspberry Pi Zero 2 W 를 고려할 수 있습니다. 이것은 매우 작고 저전력 버전으로 임베디드 작업 및 오토메이션에 이상적이지만 프로세서 및 메모리 성능 (512MB RAM)이 제한되어 있습니다. 그래픽 시스템이나 웹 프로그래밍을 처음 접하는 사람에게는 적합하지 않지만, 저비용 IoT 솔루션에는 적합합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。