+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, Raspberry Pi는 과열될 수 있습니다 - 특히 Raspberry Pi 5와 같은 최신 모델에서 - 따라서 냉각, 특히 액티브 냉각을 적극 권장하며, 많은 애플리케이션에서는 필수입니다.**
Raspberry Pi의 각 프로세서에는 특정 안전 작동 온도 범위가 있습니다. BCM2711(Raspberry Pi 4) 및 BCM2712(Raspberry Pi 5) 시리즈 칩의 경우 온도 제한은 80°C 이며, 그 이상에서는 열 스로틀링 메커니즘이 활성화됩니다. 즉, 시스템이 자동으로 프로세서의 클럭을 낮춰 발열을 줄이고 칩의 손상을 방지합니다. 스로틀링의 증상으로는 눈에 띄는 시스템 속도 저하, 인터페이스 유동성 감소 및 애플리케이션 응답성 저하 등이 있습니다. 이 메커니즘은 하드웨어를 보호하지만, 실제로는 코드 컴파일, 4K 비디오 재생, 에뮬레이터 작업 또는 브라우저에서 여러 탭을 조작하는 등 장시간 실행되는 작업 중에 특히 Raspberry Pi의 실제 성능을 제한합니다.
Raspberry Pi 3 및 Pi Zero와 같은 구형 모델에서는 과열이 극히 드물고 극단적인 경우에만 발생했습니다. Raspberry Pi 4는 처리 능력이 크게 향상되어 열 방출이 증가했습니다. 이 모델에서는 패시브 쿨링(예: 알루미늄 방열판) 으로 경부하에서 중부하까지 충분한 경우가 많았습니다. 반면 Raspberry Pi 5는 기본적으로 2.4GHz()로 작동하므로 기본 온도가 상당히 높아집니다. 정지 상태에서도 코어 온도는 약 50-55°C 에 도달할 수 있으며, 최대 부하에서는 80°C를 빠르게 초과합니다. 실제로 이는 능동 냉각(예: 팬 사용)이 필수임을 의미합니다. 팬이 없으면 몇 초만 집중적으로 작동해도 스로틀링이 발생합니다.
테스트 결과 방열판이 시스템 온도를 5-10°C 낮추는 것으로 나타났습니다, 그러나 그 효과는 적절한 공기 흐름이 보장되는지에 따라 달라집니다. 환기가 되지 않는 밀폐된 섀시에서는 성능이 충분하지 않을 수 있습니다. Raspberry Pi 5에는 팬 전용 PWM 커넥터 가 있어 CPU 온도에 따라 지능적으로 속도를 제어할 수 있습니다. 능동형 냉각 키트인 공식 액티브 쿨러 는 최대 부하 상태에서도 CPU 온도를 40°C 이하로 유지할 수 있습니다. 이 정도의 냉각 수준은 데스크톱과 서버 애플리케이션 모두에서 하드웨어를 최대한 활용할 수 있게 해줍니다.
홈 오토메이션, GPIO 제어 또는 센서 데이터 처리와 같은 가벼운 작업( )을 하는 경우, 미니 컴퓨터의 통풍이 잘되는 한 반드시 적극적으로 냉각할 필요는 없습니다, 미니 컴퓨터. 그러나 미니 서버, 게임 에뮬레이터 또는 일상적인 용도의 PC와 같이 장시간 부하 상태에서 작업하는 경우 냉각이 부족하면 성능이 저하되고 하드웨어의 수명이 단축됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。