+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

프로그래밍 학습에 Raspberry Pi가 적합할까요?

예, Raspberry Pi는 초보자와 고급 사용자 모두에게 프로그래밍 학습을 위한 훌륭한 도구입니다. 본격적인 운영체제와 실제 하드웨어로 직접 작업할 수 있는 기능이 결합되어 있어 컴퓨터 과학 교육에서 독보적인 존재입니다.

Raspberry Pi는 프로그래밍 학습을 어떻게 지원하나요?

Raspberry Pi는 Linux 운영 체제(일반적으로 Raspberry Pi OS)를 실행하는 단일 보드 컴퓨터로, 완전한 개발 환경을 제공합니다. 즉, 사용자는 전문적인 작업 환경에서 사용되는 것과 동일한 도구를 사용하여 직접 코드를 작성, 실행 및 테스트할 수 있습니다. 내장된 운영 체제에는 Thonny IDE(Python용) 또는 Geany(C/C++용) 와 같은 개발 환경이 사전 설치되어 있을 뿐만 아니라 Python, C, C++, JavaScript, Scratch, Java 및 Bash 를 포함한 다양한 언어가 지원됩니다. 또한 웹 애플리케이션 생성, 데이터베이스 작업 또는 인공 지능 학습을 위한 도구를 설치할 수 있습니다. 특히 초보자에게 권장되는 언어인 Python은 Raspberry Pi OS 에 깊이 통합되어 있으며, 구문과 라이브러리가 제공되므로 프로그래밍 경험이 없는 사람도 빠르게 시작할 수 있습니다.

피지컬 프로그래밍 - Raspberry Pi의 독특한 장점

Raspberry Pi가 일반 컴퓨터와 차별화되는 점은 전자 부품을 직접 제어할 수 있는 물리적 GPIO(범용 입출력) 핀에 액세스할 수 있다는 점입니다. 따라서 프로그래밍을 배우는 것은 터미널에서 코드를 작성하는 것에 국한되지 않고 LED, 모터, 센서, 스크린 또는 릴레이와 같은 장치의 작동에 실제적이고 가시적인 영향을 미칩니다. 이를 '피지컬 컴퓨팅'이라고 합니다. 피지컬 컴퓨팅 또는 피지컬 프로그래밍 은 컴퓨터 과학과 전자공학 및 역학을 결합한 것입니다. 사용자는 프로그래밍 언어의 구문뿐만 아니라 임베디드 장치 및 시스템의 원리를 배우며, 이는 로봇 공학, IoT(사물 인터넷) 또는 산업 오토메이션과 같은 분야에서 매우 중요한 요소입니다.

낮은 진입 장벽과 풍부한 교육 리소스

Raspberry Pi는 교육을 염두에 두고 설계되었습니다. 덕분에 에서 다양한 언어로 제공되는 수많은 무료 강좌, 프로젝트 및 교육 자료()를 온라인으로 이용할 수 있습니다. Raspberry Pi 재단은 또한 단계별 지침, 전자 부품 및 강의 계획이 포함된 자체 교육 플랫폼과 스타터 키트를 운영합니다. 초보자에게는 저렴한 가격의 장치, 오류 발생 시 시스템을 재설정할 수 있는 기능, 완성된 프로젝트의 수십 가지 예를 공유하는 포럼 및 토론 그룹을 통한 대규모 커뮤니티의 지원 등이 큰 장점입니다.

학습 경로 예시

간단한 스크립트를 통해 프로그래밍의 기초를 익힌 다음, 자신만의 애플리케이션 구축, 기기 제어, 웹사이트 제작, 데이터 분석 및 간단한 머신 러닝 알고리즘까지 배울 수 있는 Raspberry Pi의 도움을 받아보세요. 또한 Pi 4 또는 Pi 5 모델을 사용하면 저수준 언어(예: C)와 Docker 또는 Node.js 같은 환경으로 작업할 수 있어 보다 고급 소프트웨어 엔지니어링을 위한 기반을 닦을 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기