+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, 소위 헤드리스 모드, 즉 로컬 그래픽 인터페이스 없이 모니터 없이도 Raspberry Pi를 쉽게 사용할 수 있습니다. 이 경우 장치는 네트워크를 통해 원격으로 작동하며 일반적으로 SSH 또는 VNC 프로토콜을 사용합니다.
헤드리스* 모드는 물리적으로 연결된 모니터, 키패드, 마우스 없이 컴퓨터를 작동하는 것을 말합니다. 이는 특히 서버 애플리케이션, 홈 오토메이션, 모니터링, IoT 프로젝트 또는 측정 스테이션에서 Raspberry Pi에서 매우 일반적으로 사용됩니다. 이 장치는 완전히 자율적으로 실행되며 다른 컴퓨터(LAN을 통해 로컬로 또는 인터넷을 통해 원격으로)에서 연결되는 사용자 에 의해 원격으로 관리됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 프로토콜은 SSH(보안 셸) 이며, 이를 통해 Raspberry Pi 명령줄에 액세스할 수 있습니다. 사용자는 마치 기기에서 직접 작업하는 것처럼 명령을 실행하고, 소프트웨어를 설치하고, 시스템을 관리할 수 있습니다. 그래픽 데스크톱 인터페이스가 필요한 경우 VNC(가상 네트워크 컴퓨팅) 를 통해 접속할 수 있으며, 이를 통해 Raspberry Pi OS 그래픽 데스크톱 환경을 원격으로 표시할 수 있습니다.
헤드리스 모드로 라즈베리 파이를 부팅하려면 운영 체제(예: Raspberry Pi OS)가 포함된 microSD 카드를 준비한 다음 두 개의 구성 파일 을 추가한 후 처음 부팅해야 합니다: 첫 번째는 ssh 파일(확장자 없음)로, 부팅 파티션의 루트 디렉터리에 있으면 자동으로 SSH 액세스가 활성화됩니다. 두 번째는 wpa_supplicant.conf 파일로, 여기에는 Raspberry Pi를 홈 네트워크에 자동으로 연결하기 위한 Wi-Fi 로그인 정보(이름 및 비밀번호)가 포함되어 있습니다. 또는 이더넷을 통해 유선 연결할 수도 있는데, 이 경우 Wi-Fi 설정 없이도 즉시 연결할 수 있습니다. 장치가 실행되면 사용자는 라우터 패널 등을 통해 IP 주소를 찾은 후 SSH 클라이언트(예: Windows의 PuTTY)를 사용하여 연결하거나 원격 데스크톱이 구성된 경우 VNC 뷰어 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.
디스플레이 없이 작동하는 Raspberry Pi는 다음과 같은 역할에서 매우 자주 사용됩니다:
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。