+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, Raspberry Pi가 작동하려면 소프트웨어가 사전 설치된 내장 스토리지가 없기 때문에 운영 체제를 설치해야 합니다. 시스템은 microSD 카드 또는 SSD와 같은 외부 미디어에 저장해야 합니다.
Raspberry Pi는 단일 보드 컴퓨터(단일 보드 컴퓨터)로 프로세서, RAM, 입/출력 포트 및 그래픽을 갖추고 있지만 미리 로드된 소프트웨어 를 자동으로 실행하기 위한 통합 디스크나 BIOS가 없습니다. 전체 부팅 프로세스는 EEPROM에 저장된 펌웨어에 의존하며, 는 외부 저장소, 일반적으로 microSD 카드에서 시스템 파일을 로드합니다. 따라서 새 Raspberry Pi를 구입 한 후 사용자가 시스템 카드를 직접 준비해야하므로이 카드가 없으면 장치가 작업을 수행하지 않고 대기 상태로 유지됩니다. 이는 무엇보다도 모니터에 비디오 신호가없고 녹색 ACT 진단 다이오드가 특정 방식으로 깜박이는 것으로 확인할 수 있습니다.
가장 인기 있고 공식적으로 지원되는 시스템은 Raspberry Pi OS, 이전에는 Raspbian으로 알려졌습니다. 이 플랫폼을 위해 특별히 제작된 가볍고 최적화된 Linux 버전입니다. 데스크톱 환경, 오피스 도구 세트, 브라우저, 코드 편집기 및 프로그래밍 도구를 제공하며 첫 부팅부터 바로 사용할 수 있습니다. 그래픽 인터페이스가 없는 서버 시스템뿐만 아니라 우분투, LibreELEC (미디어용), 트위스터 OS 와 같은 다른 많은 시스템도 사용할 수 있습니다. Windows 10/11 의 ARM 버전도 실행할 수 있지만, 이는 실험적이며 성능 및 호환성에 큰 제한이 있을 수 있습니다.
운영 체제를 준비하려면 공식 도구 Raspberry Pi Imager, Windows, macOS 및 Linux에서 사용할 수 있습니다. 이 프로그램을 사용하면 원하는 버전의 시스템을 다운로드하여 microSD 카드나 USB 드라이브에 구울 수 있습니다. 시스템을 선택하고 대상 미디어를 지정한 다음 작동을 확인하기만 하면 됩니다. 완료되면 카드를 Raspberry Pi에 삽입하고 전원을 연결하기만 하면 장치에서 시스템 부팅이 시작됩니다. Raspberry Pi 4 및 5와 같은 최신 모델은 SSD 드라이브(USB 또는 PCIe를 통해)에서 부팅( )도 지원하므로 특히 지속적으로 작업하거나 서버로 사용할 때 시스템 속도를 크게 높이고 안정성을 높일 수 있습니다.
시스템 미디어가 제대로 준비되지 않은 상태에서 Raspberry Pi를 부팅하면 소프트웨어가 로드되지 않습니다. 이 경우 카드 누락, 파일 시스템 손상 또는 보드 모델과의 소프트웨어 비호환성과 같은 부팅 오류를 나타내는 특정 패턴으로 다이오드가 깜박입니다. 이 상황에서는 모니터에 신호가 표시되지 않거나 키패드로 장치를 제어할 수 없습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。