+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
하드웨어에 완전히 최적화되어 있고, 안정적이며, 가볍고, 제조업체와 커뮤니티의 지원을 받는 공식 Raspberry Pi OS가 Raspberry Pi에 가장 적합한 운영체제입니다.
Raspberry Pi OS(이전의 Raspbian)는 Raspberry Pi 단일 보드 컴퓨터를 위해 특별히 개발된 데비안 리눅스 기반 시스템입니다. 처음 시작할 때 즉시 작업할 수 있는 완벽한 도구, 컨트롤러 및 개발 환경 세트를 제공합니다. 이 시스템은 Raspberry Pi 재단에서 정기적으로 업데이트하고 지원하여 최고의 하드웨어 호환성과 GPIO, 카메라, 터치스크린, USB 포트 및 Wi-Fi와 같은 인터페이스의 원활한 작동을 보장합니다. Raspberry Pi OS는 그래픽 데스크톱(최종 사용자용), 데스크톱 없이(서버 애플리케이션용), '라이트' 버전(최소 구성용)의 여러 변형으로 제공됩니다: 그래픽 데스크톱이 있는 버전(최종 사용자용). 이를 통해 사용자는 교육, 자동화, 멀티미디어 또는 IoT 프로젝트 등 특정 목적에 맞는 환경을 선택할 수 있습니다. Bookworm 버전에서는 시스템이 기본적으로 Wayland 그래픽 서버와 LXQt 환경을 사용하므로 특히 Raspberry Pi 4 및 5와 같은 고성능 모델에서 인터페이스의 응답성과 현대성이 향상됩니다.
Raspberry Pi OS가 가장 다재다능하지만, 일부 애플리케이션의 경우 대체 배포판을 고려해 볼 가치가 있습니다. 예를 들어 우분투 서버 또는 우분투 데스크톱 (ARM64 버전)은 이미 우분투 환경에서 작업하고 있으며 이 에코시스템과의 완벽한 호환성이 필요한 사용자에게 인기 있는 시스템입니다. 하지만 우분투는 하드웨어 요구 사항이 더 높고 구형 Pi 모델에서는 실행 속도가 느립니다. 미디어 센터 또는 동영상 플레이어 와 같은 멀티미디어 애플리케이션의 경우, 로컬 및 네트워크 소스의 동영상 재생에 최적화된 Kodi 기반 전문 배포판인 LibreELEC 이 더 나은 선택입니다. 빠르게 실행되지만 단일 용도로 제한됩니다. 반면, Windows 환경의 모양과 느낌과 유사한 시스템을 찾는 사용자는 Twister OS 를 선택할 수 있는데, 이는 Raspberry Pi OS를 기반으로 하지만 사전 설치된 Windows 10/11과 유사한 데스크톱 환경, 추가 소프트웨어 및 에뮬레이터 지원을 포함합니다. 보다 익숙한 인터페이스를 기대하는 초보자에게 흥미로운 옵션입니다. 가장 고급 애플리케이션(예: 컨테이너화, 서버, 클러스터)의 경우 Arch Linux ARM, DietPi 또는 Kali Linux ARM과 같은 헤드리스 시스템 을 고려해 볼 가치가 있습니다. 이들은 가볍지만 터미널에 대한 충분한 실무 지식이 필요합니다.
Raspberry Pi 용 운영 체제를 선택할 때 주요 고려 사항은 응용 프로그램의 목적, 사용자의 경험 수준 및 장치 모델 입니다. 대다수의 사용자, 특히 초보자에게 가장 좋은 시작점은 Raspberry Pi OS입니다. 이 시스템은 완전한 기술 지원, 문서 및 방대한 커뮤니티를 제공하므로 학습과 문제 해결이 훨씬 쉬워집니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。