+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
GPIO, USB-C 전원 및 기본 USB 주변 장치와 같은 많은 구성 요소는 유사하게 유지되었지만 포트 레이아웃, 냉각 및 전자 장치의 변경으로 인해 많은 케이스, 오버레이 및 냉각 시스템이 두 모델에 동시에 맞지 않을 수 있습니다.
언뜻 보기에 Raspberry Pi 4와 5의 크기는 비슷하며 PCB 형식(85.6 × 56.5mm)도 동일하게 유지되었습니다. 그러나 Raspberry Pi 5는 포트 레이아웃이 수정되었습니다: USB, HDMI 및 이더넷 포트가 몇 밀리미터 이동하여 Pi 4 용으로 설계된 케이스가 Pi 5와 호환되지 않습니다. 이러한 차이는 능동 냉각, 방열판, 카메라 모듈 또는 케이스 장착 스크린과 같은 기계적으로 부착 된 액세서리와도 관련이 있습니다. 또한 Raspberry Pi 5에는 새로운 커넥터가 도입되었습니다: 두 대의 카메라와 두 대의 스크린을 위한 FPC PCIe 및 커넥터 는 숫자뿐만 아니라 유형도 Raspberry Pi 4에서 사용된 것과 다릅니다. 이러한 커넥터는 다른 케이블과 인클로저 출력의 다른 레이아웃이 필요합니다.
Raspberry Pi 4와 Pi 5의 가장 눈에 띄는 차이점 중 하나는 최신 모델에서 능동 냉각이 필요하다는 점입니다. Raspberry Pi 5는 훨씬 더 높은 작동 온도에 도달하며 Pi 4의 표준 방열판이나 팬으로는 충분하지 않습니다. Raspberry Pi 5용 공식 액티브 쿨러는 전용 마운팅 포인트에 직접 부착되며, Raspberry Pi 4에는 없습니다. 전원 측면에서 두 모델 모두 USB-C 포트 를 사용하지만 Raspberry Pi 5에는 27W (5.1V / 5A) 전원 공급 장치가 필요하지만 Pi 4는 15W (5.1V / 3A) 로 잘 작동합니다. 이는 특히 주변기기가 연결된 경우 기존 전원 공급 장치로는 Pi 5에 전원을 공급하기에 충분하지 않을 수 있음을 의미합니다.
Raspberry Pi 4와 5의 GPIO 핀은 전기적, 논리적으로 완전히 호환됩니다. 즉, 모터 컨트롤러, 릴레이 모듈 또는 OLED 디스플레이와 같이 Pi 4에서 실행되는 모든 HAT(상단에 부착된 하드웨어) 확장 모듈은 기계적으로 일치하는 한 Raspberry Pi 5에서도 올바르게 작동합니다. 그러나 일부 확장 프로그램은 특정 하드웨어 설정이나 특정 모델에서만 사용할 수 있는 컨트롤러에 의존한다는 점을 염두에 두어야 합니다. 이러한 경우 소프트웨어를 업데이트하거나 시스템 구성 (예: config.txt 파일)을 수정해야 할 수 있습니다.
Raspberry Pi 4에서 Pi 5 버전으로 마이그레이션하려는 경우, 다른 프로젝트 구성 요소(예: SD 카드, 키패드, HDMI 화면)는 그대로 유지하더라도 새로운 케이스, 냉각 및 전원 공급 장치 를 구매( )해야 할 수 있습니다. 또한 비표준 마운트가 있는 프로젝트(예: 3D 프린트 케이스에 내장된 경우)의 경우 포트 배치가 변경되면 전체 디자인을 다시 설계해야 할 수도 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。