+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, Raspberry Pi는 서버로 연중무휴 24시간 작동할 수 있습니다. 적절한 전원, 냉각 및 저장 매체 조건이 충족되는 한 하드웨어와 소프트웨어 모두 이를 지원합니다.
작은 크기와 낮은 전력 소비에도 불구하고 PC급 컴퓨터의 모든 기능을 갖춘 Raspberry Pi. 리눅스 기반 운영체제인 Raspberry Pi OS Lite나 우분투 서버를 탑재하고 있어 그래픽 인터페이스 없이도 연속적으로 작동하는 데 이상적입니다. 파일 서버, 웹 서버, 데이터베이스, IoT 게이트웨이, 모니터링 시스템 또는 프라이빗 클라우드의 역할을 할 수 있습니다. 에너지 효율성과 패시브 쿨링 덕분에 Raspberry Pi는 '항상 켜져 있는' 애플리케이션을 위한 플랫폼으로 인기를 얻고 있습니다. 최대 부하 시 Raspberry Pi 4의 평균 전력 소비량은 약 3~5와트, Raspberry Pi 5는 최대 12와트입니다. 즉, 일반적인 데스크톱 컴퓨터나 서버에 비해 24시간 연중무휴 운영 비용이 최소화됩니다.
Raspberry Pi가 중단 없이 작동하려면 몇 가지 주요 기술 조건이 필요합니다. 이 중 가장 중요한 것은 안정적인 전원 공급 장치로, 가급적 5.1V와 적절한 전류(Pi 4의 경우 3A, Pi 5의 경우 5A)를 제공하는 공식 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 전원 공급 장치가 너무 약하면 시스템 오류, 자발적인 재부팅 또는 시스템 파일 손상이 발생할 수 있습니다. 두 번째 요소는 적절한 냉각 입니다. Raspberry Pi 5는 이전 모델보다 더 많은 열을 발생하므로 특히 밀폐된 인클로저 또는 고온 환경의 서버 애플리케이션에는 액티브 쿨링(예: 공식 액티브 쿨러)을 권장합니다. 부하 상태에서 냉각 없이 작동하면 소위 "열 스로틀링"이 발생할 수 있습니다. 열 스로틀링, 즉 고온에서 프로세서 성능이 저하되는 현상을 말합니다. 또 다른 중요한 측면은 저장 매체의 선택입니다. 표준 microSD 카드는 집중적인 데이터 쓰기에 민감하며 장기간 사용하면 마모될 수 있습니다. 따라서 서버 애플리케이션의 경우 USB 3.0 또는 PCIe 커넥터를 통해 연결된 외장 SSD를 사용하는 것이 좋습니다(Raspberry Pi 5의 경우). 이러한 드라이브는 수명이 훨씬 길고 작동 속도가 더 빠릅니다.
Raspberry Pi는 Linux에서 실행되므로 사용자는 Apache, Nginx, PostgreSQL, MQTT, Samba 및 Docker와 같은 수천 개의 서버 도구와 서비스에 액세스할 수 있습니다. Raspberry Pi OS Lite 운영 체제는 그래픽 환경이 없기 때문에 더 빠르게 실행되고 리소스 사용량이 적어 24시간 연중무휴 운영에 이상적입니다. 많은 사용자가 라즈베리 파이를 홈 NAS 서버(네트워크에서 파일 공유용), 홈 어시스턴트가 있는 홈 오토메이션 게이트웨이, 로컬 DNS 서버, GIT 리포지토리 또는 비디오 감시 시스템으로 사용합니다. 올바른 구성을 사용하면 재부팅 없이 몇 주 또는 몇 달 동안 장치를 실행할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。