+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
아니요, Raspberry Pi에는 내장 스토리지가 없으므로 운영 체제와 데이터는 microSD 카드 또는 SSD/USB 드라이브와 같은 외부 미디어에 저장해야 합니다. 유일한 예외는 파일이나 애플리케이션을 저장하는 용도가 아닌 시스템 부팅에만 사용되는 소형 EEPROM입니다.
Raspberry Pi는 일반적인 노트북이나 스마트폰( )과 달리 사용자 데이터나 운영 체제를 저장하는 내부 드라이브나 플래시 메모리가 없는 단일 보드 컴퓨터(단일 보드 컴퓨터)입니다. 대신 외부 미디어를 사용하여 '시스템 디스크' 역할을 합니다. 표준 구성에서 Raspberry Pi 4와 5는 모두 운영 체제(예: Raspberry Pi OS)가 이전에 저장되어 있는 microSD 카드 에서 부팅됩니다. 이 카드는 하드 드라이브처럼 작동하며 시스템, 애플리케이션 및 모든 사용자 파일을 저장합니다. 특히 데이터를 집중적으로 기록하는 경우 microSD 카드의 성능과 내구성이 제한될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 따라서 서버나 24시간 연중무휴 시스템과 같은 까다로운 애플리케이션의 경우 SSD와 같이 내구성이 더 높은 미디어를 사용하는 것이 좋습니다. raspberry Pi 5의 ##새로운 가능성 Raspberry Pi 5는 PCIe 인터페이스를 통해 연결된 NVMe SSD에서 직접 부팅할 수 있는 기능이라는 중요한 개선 사항을 도입했습니다. 이는 USB 또는 microSD로만 부팅할 수 있었던 이전 모델에 비해 새로운 기능입니다. 이를 통해 Pi 5는 SSD가 장착된 일반 PC처럼 작동하여 훨씬 빠른 읽기 및 쓰기 속도와 더 나은 안정성을 제공할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 파일 서버, 데이터베이스 또는 워크스테이션과 같이 입출력 작업이 많은 시스템에서 특히 유용합니다. 하지만 SSD 자체는 키트에 포함되지 않습니다. 호환되는 미디어를 구입하여 사용자가 직접 시스템을 설치해야 합니다.
Raspberry Pi에는 EEPROM 이 포함되어 있습니다. 이것은 소위 "부트로더"를 저장하는 작은 비휘발성 메모리 칩입니다. 부트 로더는 외부 미디어에서 시스템을 부팅하는 프로그램입니다. 그러나 사용자가 액세스할 수 있는 메모리가 아니므로 파일이나 애플리케이션을 저장할 수 없습니다. 별도의 메모리 유형은 RAM(운영 메모리) 으로, 모델에 따라 2, 4, 8 또는 16GB 등 기타 여러 가지 종류가 있습니다. RAM은 시스템이 실행되는 동안 데이터와 프로그램을 저장하는 데 일시적으로만 사용되며 전원이 꺼지면 모든 내용이 손실됩니다. 따라서 RAM은 스토리지를 대체할 수 없습니다.
온보드 스토리지가 부족하다는 것은 운영 체제와 함께 제대로 준비된 미디어가 없으면 Raspberry Pi가 작동하지 않는다는 것을 의미합니다. 시스템 없이 빈 microSD 카드나 SSD를 삽입하면 장치가 부팅되지 않습니다. Raspberry Pi Imager와 같은 도구를 사용하여 미리 미디어를 준비해야 합니다. 반면에 이러한 유연성 덕분에 카드나 드라이브를 교체하기만 하면 운영 체제를 쉽게 변경하고 다른 운영 환경을 설정할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。