+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, Raspberry Pi 5는 CPU 처리 능력, GPU 그래픽 성능 및 I/O 인터페이스 대역폭 측면에서 모두 Raspberry Pi 4보다 훨씬 빠릅니다. 아키텍처, 클럭킹 및 메모리 처리의 차이로 인해 일부 애플리케이션에서는 Pi 5가 최대 몇 배 더 빠를 수 있습니다.
Raspberry Pi 5는 최대 2.4GHz로 클럭되는 쿼드 코어 ARM Cortex-A76 프로세서 ** 를 기반으로 하며, 이는 Raspberry Pi 4에 사용된 구형 1.5GHz Cortex-A72 칩을 대체합니다. 새로운 아키텍처는 더 높은 클럭과 결합하여 상당한 성능 향상을 의미하는 사이클당 명령어(IPC) 를 더 많이 제공합니다. 기술 데이터 및 독립적인 합성 테스트에 따르면 Raspberry Pi 5의 CPU는 워크로드 유형에 따라 단일 스레드 및 다중 스레드 작업에서 Raspberry Pi 4 보다 2~3배 더 빠를 수 있습니다. 이는 실제로 더 빠른 애플리케이션 실행, 더 효율적인 코드 컴파일, 더 부드러운 그래픽 환경을 의미합니다. GPU 및 멀티미디어 향상 Raspberry Pi 5에는 새로운 그래픽 칩 VideoCore VII 이 탑재되어 Pi 4의 이전 VideoCore VI를 대체합니다. OpenGL ES 3.1, 하드웨어 디코딩 및 H.264 및 H.265 비디오 인코딩, 60fps에서 4K 해상도 지원 과 같은 최신 그래픽 표준에 대한 향상된 지원을 제공합니다. 이는 일상적인 사용에서 보다 반응이 빠른 데스크톱 환경, 부드러운 동영상 재생, 멀티미디어 및 그래픽 애플리케이션의 향상된 성능을 의미합니다.** 새 버전의 Raspberry Pi OS(Bookworm)는 또한 Wayland 그래픽 서버를 지원하여 애니메이션의 부드러움을 더욱 향상시킵니다.
Raspberry Pi 5의 또 다른 장점은 외부 장치에 대한 지원입니다. Pi 4와 비교했을 때 새로운 모델은
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。