+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
아니요, Raspberry Pi 4 및 Raspberry Pi 5와 같은 최신 모델은 microSD 카드 없이도 SSD에서 직접 부팅할 수 있습니다. 즉, 올바른 구성을 통해 SSD 또는 USB HDD와 같은 외장 드라이브로만 시스템을 완전히 실행할 수 있습니다.
Raspberry Pi에는 내장 스토리지가 없습니다. 기본적으로 운영체제가 microSD 카드 에 설치될 때까지 기다립니다. 이것이 가장 일반적인 부팅(부팅) 방식입니다. 그러나 Pi 4 및 Pi 5와 같은 최신 모델에서는 다른 소스, 특히 USB로 연결된 SSD 또는 HDD 또는 로컬 네트워크(네트워크 부팅)에서도 부팅할 수 있는 기능이 도입되었습니다. 그러나 microSD 카드 없이 부팅하는 기능이 항상 기본적으로 활성화되어 있는 것은 아니라는 점을 기억할 필요가 있습니다. 경우에 따라 Raspberry Pi의 부팅 프로세스를 관리하는 EEPROM 부트 로더를 한 번 업데이트해야 합니다. 이 작업은 적절한 부팅 모드를 선택하고 지침을 따르기만 하면 Raspberry Pi 이미저 도구를 사용하여 쉽게 수행할 수 있습니다.
확실히 그렇습니다. PCIe 2.0 인터페이스를 지원하므로 빠른 NVMe 드라이브를 연결할 수 있으며, USB 3.0을 통한 일반 SSD를 사용하더라도 microSD 카드보다 훨씬 더 나은 성능을 얻을 수 있습니다. 차이점은 속도뿐만이 아닙니다. MicroSD 카드는 수명이 제한되어 있고 잦은 데이터 쓰기로 인해 손상되기 쉽습니다. SSD는 더 빠르고 안정적이며 연중무휴 24시간 운영(예: 홈 서버 또는 모니터링 시스템)에 더 적합합니다. 따라서 전문가 및 산업 환경에서는 시스템의 주 저장 매체로 microSD 카드를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
기술적으로 반드시 필요한 것은 아니지만, 특정 시나리오에서는 microSD 카드가 유용할 때가 있습니다. 많은 Raspberry Pi 스타터 키트에는 시스템이 사전 설치되어 있습니다. 특히 사용자가 아직 SSD를 준비하지 않은 경우 운영 체제를 설치하거나 업데이트하기 위한 지원 도구()로도 사용할 수 있습니다. 또한 Raspberry Pi OS, Ubuntu, LibreELEC 등 기타 운영 체제를 실험할 때 microSD 카드는 편리한 테스트 매체가 될 수 있습니다. 쉽게 교체할 수 있고, 새로운 시스템 이미지를 설치할 수 있으며, 메인 드라이브에 영향을 주지 않고 작동을 테스트할 수 있습니다.
Raspberry Pi를 SSD로만 사용하려면 다음과 같이 하세요:
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。