+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi가 홈 오토메이션 프로젝트에 적합한가요?

예, Raspberry Pi는 홈 오토메이션 프로젝트, 특히 취미 및 준전문가용 설치에 가장 적합한 장치 중 하나입니다. 적절한 성능, 센서 및 오토메이션 프로토콜과의 폭넓은 호환성, 로컬 제어 장치로 연중무휴 24시간 작동할 수 있는 기능을 제공합니다.

Raspberry Pi가 좋은 제어 센터가 되는 이유는 무엇인가요?

Raspberry Pi는 로컬 홈 오토메이션 서버, IoT 게이트웨이 또는 스마트 시스템 컨트롤러로 사용할 수 있는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. Raspberry Pi 4 및 Pi 5 와 같은 최신 모델은 Home Assistant, Domoticz 또는 OpenHAB 와 같은 인기 있는 오픈 소스 플랫폼을 지원하기에 충분한 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 이러한 시스템을 통해 조명, 난방, 롤러 셔터, 모니터링을 관리할 수 있을 뿐만 아니라 Zigbee, Z-Wave 또는 MQTT와 같은 프로토콜에서 실행되는 장치와의 통합이 가능합니다. Raspberry Pi의 장점은 유연성입니다. GPIO 와 같은 인터페이스가 있기 때문에 온도 센서, 릴레이, 서보 모터 또는 통신 모듈을 직접 연결할 수 있습니다. 동시에 USB 포트와 네트워크 인터페이스(LAN/Wi-Fi)를 사용할 수 있어 무선 장치용 허브와 무선 어댑터를 쉽게 연결할 수 있습니다.

Raspberry Pi는 지속적으로 작동할 수 있나요?

예, 하지만 특정 조건 하에서 가능합니다. 안정적인 전원 공급과 효과적인 냉각이 이루어진다면 Raspberry Pi는 로컬 홈 오토메이션 서버( ** )로 24시간 작동할 수 있습니다. Pi 5는 이전 모델보다 전력 소비가 높기 때문에 특히 연속 부하 시 27W(5.1V/5A) 의 전원 공급 장치와 능동 냉각이 필요합니다. 지속적인 작동을 위해서는 내구성이 뛰어난 저장 매체를 사용하는 것도 중요합니다 . MicroSD 카드 대신 USB 또는 PCIe를 통해 연결된 SSD** 를 사용하면 시스템 안정성을 높이고 예기치 않은 정전 시 파일 손상 위험을 줄일 수 있습니다.

외부 장치와의 통합 및 보안

Raspberry Pi는 신호를 분리하고 릴레이, 모터 또는 전원의 보안 제어를 제공하는 Zigbee 허브(예: ConBee II) 또는 HAT 확장 보드와 같은 추가 모듈 및 회로를 사용하여 확장할 수 있습니다. 그러나 GPIO 포트는 3.3V 로직 레벨에서 작동하며 과전압 및 과도한 전류에 매우 민감하다는 점을 기억할 필요가 있습니다. 따라서 외부 전기 장치를 연결할 때는 절연 보드의 광커플러, 드라이버 또는 릴레이와 같은 적절한 보호 장치를 사용해야 합니다. 시스템 보안의 관점에서 보면 Raspberry Pi는 로컬 네트워크와 업데이트에 대한 완전한 제어 기능을 제공합니다. 원격 액세스가 구성된 경우, SSH 키로 인증을 구현하고 기본 비밀번호를 변경하고 방화벽 을 설치하여 침입의 위험을 최소화하세요.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기