+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, Raspberry Pi는 모터와 릴레이를 제어할 수 있지만 드라이버 또는 릴레이 모듈과 같은 중간 회로를 통해서만 가능합니다. 이 컴퓨터의 GPIO 핀은 전류 소비량이 많거나 전압이 높은 부품을 직접 제어하도록 설계되지 않았습니다.
Raspberry Pi에는 GPIO(범용 입력/출력) 커넥터, 즉 소프트웨어로 높거나 낮은 상태(로직 1 또는 0)로 설정할 수 있는 핀 세트가 장착되어 있습니다. 이는 간단한 디지털 회로, 센서 또는 확장 모듈과 통신하는 데 사용됩니다. GPIO는 3.3V에서 작동하며 매우 제한된 전류(핀당 최대 약 16mA)를 제공합니다. 이는 LED를 켜는 데는 충분하지만 릴레이 코일이나 전기 모터와 같은 전원을 공급하는 데는 절대 적합하지 않습니다. 이러한 구성 요소를 GPIO에 직접 연결하면 Raspberry Pi 마더보드가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
Raspberry Pi가 릴레이 또는 모터를 제어하려면 GPIO의 신호가 중간 회로 로 이동해야 하며, 이 회로는 한편으로는 낮은 로직 레벨(3.3V)을 "이해"하고 다른 한편으로는 최종 장치의 전류 요구 사항을 처리합니다. 일반적인 솔루션은 트랜지스터 컨트롤러 또는 특수 드라이버 보드(예: ULN2003, L298N, DRV8833 또는 광학 절연 기능이 있는 기성품 릴레이 모듈(광커플러)을 사용하는 것입니다. 이러한 방식으로 Raspberry Pi는 부하를 실행할 때만 중간 회로에 '알려주고', 릴레이를 켜거나 모터를 시작하는 등의 물리적 작동은 Raspberry Pi 자체와 독립적으로 외부 전원을 사용하여 수행됩니다. 또한 마더보드에 백업될 수 있는 유도 현상 (예: 모터 코일의 과전압)으로부터 회로를 적절히 보호하는 것이 중요합니다. 그렇기 때문에 오토메이션 프로젝트에서 항상 보호 다이오드, 광 절연기 또는 기성품 HAT 보드와 같은 보호 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
올바른 드라이버를 사용하면 Raspberry Pi는 간단한 직류(DC) 모터부터 서보 모터, 스테퍼 모터에 이르기까지 기타 유형의 모터 를 작동할 수 있습니다. 서보 모터의 경우, 제어는 펄스 폭 변조(PWM) 신호, 즉 펄스 길이가 원하는 위치에 해당하는 빠른 스위칭 로직 상태를 사용하여 이루어집니다. 스테퍼 모터의 경우 정확한 주파수와 방향으로 논리 시퀀스를 생성해야 합니다. 라즈베리 파이는 소프트웨어 수준에서 너무 느려 고속 실시간 모터를 정밀하게 제어하기에는, 그러나 밸브, 롤러 셔터, 홈 오토메이션 시스템의 서보 모터 제어 또는 취미 로봇과 같은 간단한 애플리케이션에는 적합합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。