+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi의 GPIO는 추가 회로 없이 사용해도 안전한가요?

아니요, 외부 부품, 특히 전압이나 전류 소모량이 많은 부품을 연결하려는 경우 추가 보호 회로 없이 Raspberry Pi의 GPIO 핀을 사용하는 것은 안전하지 않습니다. 적절한 보호 기능을 제공하지 않으면 마더보드가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

GPIO란 무엇이며 어떤 용도로 사용되나요?

GPIO(일반 목적 입력/출력)는 Raspberry Pi의 가장자리에 위치한 프로그래밍 가능한 핀 세트입니다. 센서, LED, 버튼은 물론 릴레이나 모터와 같은 더 복잡한 회로와도 통신할 수 있습니다. 각 GPIO 핀은 입력(예: 센서에서 신호 읽기) 또는 출력(예: 제어 신호 보내기)으로 작동할 수 있습니다. Raspberry Pi의 GPIO 핀은 3.3V 로 작동하며, 공급할 수 있는 최대 전류는 핀당 약 16mA 이며, 전체 GPIO 버스의 총 전류 소비량은 약 50mA를 초과하지 않을 것으로 예상됩니다. 즉, 이 값을 약간만 초과해도 보드의 집적 회로 가 과열되거나 파손될 수 있습니다.

GPIO가 손상에 취약한 이유는 무엇인가요?

Raspberry Pi에는 서지 보호(ESD), 전류 제한기 또는 사용자 오류로부터 SoC를 보호하는 다른 어떤 것도 내장되어 있지 않습니다. 5V 이상 에서 실행되는 장치에 핀을 직접 연결하거나 우발적인 단락이 발생하면 보드의 로직이 즉시 손상될 수 있습니다. 또한 트랜실 다이오드 및 갈바닉 분리를 사용하지 않고 모터, 릴레이 또는 솔레노이드 밸브와 같은 유도성 장치 를 연결하는 것은 매우 위험합니다. 이러한 장치는 소위 유도성 과전압, 즉 갑작스러운 전압 스파이크를 발생시켜 GPIO로 되돌아와 고장을 일으킬 수 있습니다.

중간 회로 없이 GPIO를 사용할 수 있는 경우는 언제인가요?

저전압(3.3V) 로직 및 푸시 버튼, 온도 센서(예: 적절한 저항기가 있는 DS18B20) 또는 전류 제한기가 있는 다이오드와 같이 전류 소비가 매우 낮은 패시브 소자와 통신하는 상황에서만 GPIO를 직접 사용하는 것이 비교적 안전합니다. 이 경우에도 주의를 기울여야 하고 저항기 값을 올바르게 선택해야 하며 연결도 신중하게 계획해야 합니다. 고급 프로젝트, 특히 전기 장치 제어 또는 다른 전원에서 오는 장치 제어와 관련된 프로젝트에서는 보호 회로의 사용이 절대적으로 필요합니다. 이러한 보호 회로에는 광커플러(광절연기), 로직 버퍼, 전압 레벨 컨버터, 전용 제어 회로가 있는 기성품 HAT(하드웨어 부착형) 보드가 포함됩니다.

Raspberry Pi - 미니 컴퓨터 구매하기

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기