+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi에 Wi-Fi와 블루투스가 내장되어 있나요?

예, Pi 3, Pi 4, Pi 5와 같은 최신 Raspberry Pi 모델에는 Wi-Fi 및 Bluetooth 모듈이 기본으로 장착되어 있습니다. 따라서 추가 어댑터 없이도 무선 네트워킹 및 주변기기와의 통신이 가능합니다.

Raspberry Pi는 어떤 무선 기술을 지원하나요?

Raspberry Pi 3B 부터 Wi-Fi와 Bluetooth가 내장되어 있으며, 이후 버전에서는 이 기능이 표준으로 채택되었습니다. 최신 Raspberry Pi 5 시리즈Cypress CYW43455 칩 을 사용하여 Wi-Fi 5(802.11ac)Bluetooth 5.0 BLE(Bluetooth 저에너지) 를 지원합니다. 802.11ac라고도 하는 Wi-Fi 5 는 이전 802.11n 표준보다 훨씬 더 높은 처리량과 더 나은 연결 안정성을 제공합니다. 일반적인 조건에서 최대 약 400~600Mbps의 데이터 전송 속도를 지원하므로 인터넷 검색, 원격 작업 또는 고화질 비디오 스트리밍에 충분합니다. 반면, Bluetooth 5.0 은 키보드, 마우스 또는 스피커에 대한 기존 연결을 허용할 뿐만 아니라 IoT 시스템에서 에너지 효율적인 통신을 지원합니다. BLE 지원은 홈 오토메이션 및 최신 센서, 피트니스 밴드 또는 스마트 홈 디바이스와의 통합에 특히 유용합니다.

내장 Wi-Fi 및 Bluetooth의 품질은 충분한가요?

가정 환경에서 임베디드 모듈이 제공하는 신호 품질은 일반적으로 인터넷 검색, 원격 관리(SSH/VNC), 파일 동기화 또는 센서 데이터 전송과 같은 일반적인 애플리케이션 에 충분한 수준입니다. 그러나 고밀도 Wi-Fi 환경이나 매우 안정적인 연결이 필요한 애플리케이션에서는 더 높은 범위와 더 나은 성능을 제공하는 안테나가 있는 외부 USB 어댑터()를 선택하는 경우가 있습니다. Bluetooth도 마찬가지입니다. 더 멀리 떨어져 있거나 더 높은 대역폭(예: 지연 없는 오디오 전송)이 필요한 장치에 연결하기 위해 일부 사용자는 외장 USB 트랜시버 를 선택하지만 대부분의 경우 내장 칩의 성능이 우수합니다.

Wi-Fi와 블루투스를 동시에 사용할 수 있나요?

예, Raspberry Pi는 두 인터페이스가 하나의 무선 칩을 공유하고 기타 통신 채널에서 작동하므로 Wi-Fi와 Bluetooth 를 동시에 지원합니다. Raspberry Pi OS가 이를 자동으로 관리하여 Wi-Fi와 블루투스 키패드에 동시에 연결할 수 있습니다. 경우에 따라 두 채널 모두 부하가 높을 때 간섭이 발생할 수 있으므로 동일한 대역(예: 2.4GHz)에서 작동하지 않도록 하고 로컬 네트워크에서 QoS 설정을 사용하는 것이 좋습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기