+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi는 오픈소스 제품인가요?

완전하지는 않습니다. Raspberry Pi의 생태계는 오픈 소스 소프트웨어에 크게 의존하고 있지만 완전한 오픈 소스 제품은 아닙니다. 운영 체제, 개발 도구 및 문서는 널리 사용 가능하지만 하드웨어와 일부 저수준 소프트웨어는 여전히 폐쇄되어 있습니다.

Raspberry Pi의 오픈소스 철학은 무엇인가요?

Raspberry Pi는 처음부터 접근 가능한 교육 플랫폼으로 설계되었으며, 개발자들은 개방과 지식 공유 문화를 강력하게 지지합니다. Raspberry Pi OS (데비안 리눅스 기반 운영 체제), GPIO 라이브러리, 개발 도구(예: Thonny, Python, C/C++) 또는 그래픽 환경과 같은 주요 소프트웨어 구성 요소는 오픈 소스 라이선스에 따라 사용할 수 있습니다. 사용자는 이러한 구성 요소를 자유롭게 다운로드, 수정 및 배포할 수 있습니다. Raspberry Pi OS는 오픈 소스일 뿐만 아니라 정기적으로 업데이트 및 지원되는 환경으로, Pi 하드웨어 플랫폼에 최적화되어 있습니다. 따라서 사용자에게 안정성과 장기적인 가용성을 보장하며, 이는 교육 및 취미 프로젝트에 매우 중요합니다.

Raspberry Pi의 오픈소스가 아닌 것은 무엇인가요?

소프트웨어의 오픈 소스 특성에도 불구하고 Raspberry Pi의 하드웨어 설계( ) 자체는 일반에 공개되지 않습니다. 즉, 전체 전자 회로도, PCB 설계 파일 또는 Broadcom의 BCM2711 또는 BCM2712와 같은 SoC(시스템 온 칩) 칩에 대한 설명서를 찾을 수 없습니다. Raspberry Pi는 장치의 부팅 절차를 담당하는 자체 펌웨어(EEPROM에 저장된 비공개 소스 소프트웨어)를 사용합니다. 업데이트 및 구성 도구는 부분적으로 사용할 수 있지만 펌웨어 자체의 소스 코드는 공개되지 않습니다. 오픈 하드웨어 커뮤니티에서 수년 동안 비판을 받아온 비디오코어 GPU 문서도 상황은 비슷합니다. 또한 Raspberry Pi 5에 사용되는 I/O 브리지인 RP1 칩과 같은 구성 요소는 Raspberry Pi 재단( )에서 설계했지만 공개 하드웨어 사양()이 없기 때문에 전체 플랫폼을 완전히 독립적으로 재구현할 수 없습니다.

보다 '개방적인' Raspberry Pi 모델이 있나요?

Raspberry Pi 에코시스템의 대안으로 Pico 시리즈 모델에 사용되는 마이크로컨트롤러 RP2040 이 있습니다. 이 칩은 Raspberry Pi Ltd에서 설계했으며 문서, 참조 회로도 및 SDK가 완전히 공개되어 있습니다. 또한 RP2040은 운영 체제가 필요하지 않으며 베어메탈 환경이나 MicroPython과 같은 경량 인터프리터에서 실행되므로 하드웨어 및 소프트웨어 개발자의 접근성이 매우 뛰어납니다. 그러나 RP2040은 본격적인 단일 보드 컴퓨터(SBC)가 아닌 마이크로 컨트롤러이므로 장치 제어, 타이밍 로직, 아날로그 측정 또는 실시간 시스템과의 통합과 같은 덜 복잡한 프로젝트에 제한적으로 사용됩니다. 요약하면 Raspberry Pi는 오픈 소스 철학과 독점 요소 를 결합하여 폐쇄형 하드웨어 구조를 유지하면서 개방형 운영 체제 및 도구를 제공합니다. 애호가, 교사, 임베디드 시스템 개발자 등 대부분의 사용자에게는 이 정도 수준의 리소스만으로도 충분합니다. 그러나 완전히 개방된 하드웨어 솔루션을 원하는 사용자는 대체 플랫폼을 고려하거나 Raspberry Pi 제품군 중 가장 개방적인 RP2040 칩을 사용해야 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기