+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi에 전원 버튼이 없는 이유는 무엇인가요?

미니멀하고 에너지 효율적인 컴퓨팅 플랫폼으로 설계되어 하드웨어를 단순화하면 비용, 전력 소비, 회로의 복잡성을 줄일 수 있기 때문에 Raspberry Pi에는 기존의 전원 버튼이 없습니다. 전원을 켜고 끄는 것은 마이크로컴퓨터의 특성상 전원을 인가하거나 차단하는 방식으로 이루어집니다.

Raspberry Pi 설계 철학

Raspberry Pi는 프로그래밍과 전자공학의 학습을 용이하게 하는 것을 주요 목표로 하여 저비용의 교육용 단일 보드 컴퓨터(SBC)로 개발되었습니다. 주요 설계 고려 사항은 생산 비용을 줄이고 사용을 단순화하기 위해 하드웨어 구성 요소의 수를 최소화( )하여, 생산 비용을 절감하는 것이었습니다. 전원 관리 컨트롤러(예: ACPI 표준)와 전용 전원 버튼이 있는 기존 PC와 달리, Raspberry Pi 에는 전원 상태를 감독하는 별도의 마이크로 컨트롤러가 없습니다. 모든 시작 및 작동 로직은 메인 SoC에 직접 전압을 인가하는 것을 기반으로 합니다. 실제로 이는 전원이 공급되면 장치가 자동으로 켜지고 전원이 차단되면 꺼진다는 것을 의미합니다.

하드 전원 차단 위험

물리적으로 전원 공급 장치를 분리하는 것이 가장 간단한 방법이지만, 이것은 파일 시스템에 안전한 방법이 아닙니다. 특히 데이터를 기록할 때 강제로 종료하면 운영 체제나 microSD 카드가 손상될 수 있습니다. 제어된 종료 기능의 부재는 지난 수년간 경험이 부족한 사용자들 사이에서 충돌과 데이터 손실의 가장 흔한 원인 중 하나였습니다. 따라서 사용자는 전원 공급 장치를 분리하기 전에 소프트 셧다운 즉, 인터페이스 또는 터미널에서 sudo shutdown -h now 명령을 통해 운영 체제를 종료하는 것이 좋습니다. 시스템이 정지된 후에야 물리적 전원 공급 장치를 안전하게 분리할 수 있습니다.

Raspberry Pi 5 - 규칙의 예외

Raspberry Pi 5 는 처음으로 전용 전원 버튼 을 도입하여 시스템을 프로그래밍 방식으로 종료하고 다시 시작할 수 있습니다. 이는 Pi 5가 성능과 기능 면에서 데스크톱 컴퓨터에 가까워지고 있다는 사실에 기반한 중요한 디자인 변경입니다. 버튼의 도입으로 단말기나 마우스를 사용하지 않고도 소프트 셧다운 기능을 구현할 수 있어 사용자 편의성과 시스템 보안이 강화되었습니다. Raspberry Pi 5는 더욱 강력해진 전원 공급 장치와 RP1 컨트롤러를 사용하여 기존에는 하드웨어의 한계로 불가능했던 전원 상태 관리가 가능합니다.

구형 모델에 버튼 추가 가능

Pi 5 이전 모델에서는 , 선택한 GPIO 핀에 연결하고 적절한 소프트웨어 스크립트를 사용하여 간단한 전원 버튼을 직접 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 버튼을 누를 때 시스템을 소프트 종료할 수 있지만 완전한 PC 스타일의 전원 관리 기능을 구현하지는 못합니다. 또한 전자 및 GPIO 작동에 대한 기본 지식이 필요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기