+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예 - 기술적으로 GPIO 커넥터의 5V 핀을 통해 Raspberry Pi에 직접 전원을 공급하는 것이 가능하지만 이 방법은 하드웨어가 손상될 수 있는 심각한 위험이 있으므로 고급 사용자만 사용해야 합니다. 표준 조건에서는 전용 USB-C 전원 포트(Pi 4 및 5용) 또는 마이크로 USB(구형 모델용)를 사용하는 것이 좋습니다.
Raspberry Pi에는 40핀 GPIO 커넥터 에 2개의 5V 전원 핀 (2, 4번 핀)과 GND 핀 (예: 6, 9, 14번 핀)이 있습니다. 전원 공급 장치의 관점에서 보면 이 핀은 보드에 공급되는 주 전압에 직접 연결된 라인입니다. 사용자가 이 핀 중 하나에 직접 안정적인 5V 전압을 적용하고 GND와 GND를 연결하면 USB 포트 없이도 Raspberry Pi가 정상적으로 부팅됩니다. 그러나 이 전원 공급 방식( )은 폴리머 퓨즈(폴리퓨즈), 서지 필터, 역극성 및 노이즈 보호와 같은 주 전원 입력에 있는 모든 보호 회로()를 우회합니다. 즉, 사소한 서지 또는 순간적인 전압 스파이크와 같은 오류라도 집적 회로 Raspberry Pi에 즉각적인 손상을 초래할 수 있습니다.
GPIO를 통한 전원 공급은 주로 임베디드 또는 산업용 애플리케이션 에서 사용되며, 여기서 Raspberry Pi는 더 큰 전자 회로의 일부로 작동합니다. 이러한 경우, 내부 전원 라인을 통해 Pi에 5V를 공급하여 단일 소스에서 전체 시스템에 전원을 공급할 수 있습니다. 하지만 이를 위해서는 정밀한 전압 조정( - 이상적으로는 5.1V)과 소스가 필요한 전류(예: 최대 부하에서 Raspberry Pi 5의 경우 최대 5A)를 안정적으로 공급할 수 있다는 확신이 필요합니다. 전압이 너무 낮으면 불안정해질 수 있고 전압이 너무 높으면 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 적절한 역극성 보호 기능이 없기 때문에 실수로 핀을 잘못 교체하면 순식간에 보드가 파손될 수 있습니다.
USB-C(Pi 4 및 5) 또는 마이크로 USB(구형 모델)를 통한 전원 공급이 훨씬 더 안전하고 안정적입니다. 이렇게 하면 서지, 단락 또는 우발적인 사용자 오류로부터 회로를 보호하는 모든 설계 보호 기능이 활성화됩니다. 공식 Raspberry Pi 전원 공급 장치는 추가로 전류 특성 및 신호 필터링을 맞춤화하여 SSD 또는 여러 USB 장치를 사용할 때와 같이 높은 부하에서도 안정성을 보장합니다. 일상적인 사용(특히 가정이나 교육 환경에서)에서는 GPIO를 통한 전원 공급은 너무 위험합니다. 순간적인 전압 불안정으로 인해 진단하기 어려운 문제가 발생하거나 하드웨어가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。