+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi에 기존 PC와 같은 BIOS가 있나요?

아니요, Raspberry Pi에는 기존 PC와 같은 BIOS나 UEFI 인터페이스가 없습니다. 대신, EEPROM에 저장된 펌웨어를 기반으로 하는 단순화된 특수 부팅 메커니즘을 사용합니다.

Raspberry Pi와 일반 PC에서 시스템 부팅의 기타 차이점은 무엇인가요?

개인용 컴퓨터에서 운영 체제를 부팅하는 과정은 중간 계층인 BIOS(기본 입출력 시스템) 또는 최신 버전인 UEFI(통합 확장 가능 펌웨어 인터페이스) 를 기반으로 합니다. 여기에서 사용자는 부팅 순서, 시스템 시계, 디스크 지원, 보안 또는 RAM 타이밍 등을 설정할 수 있습니다. BIOS는 소위 부트로더를 로드합니다. 부트로더를 로드하여 하드 디스크 또는 SSD에 저장된 운영 체제를 시작합니다. Raspberry Pi에서는 이 과정이 다르게 보입니다. 고전적인 BIOS나 그래픽 구성 메뉴가 없습니다. 대신 마더보드의 작은 칩인 EEPROM에 내장된 특수 펌웨어 를 사용합니다. 전원이 공급되면 이 펌웨어는 미디어(예: microSD 카드 또는 SSD)에서 일련의 부팅 파일을 자동으로 찾으며, 그 중 가장 중요한 파일은 다음과 같습니다: bootcode.bin, start.elfconfig.txt*입니다. 이 시스템은 BIOS보다 훨씬 간단하며 대부분 시스템 파티션에 저장된 텍스트 파일을 통해 구성할 수 있습니다. 부트 로더의 작동 및 구성은 이러한 파일을 통해서만 이루어지며, 이는 장점(편집의 용이성)과 한계(대화형 사용자 인터페이스 없음)가 있습니다.

Raspberry Pi 펌웨어는 어떻게 작동하나요?

EEPROM에 포함된 Raspberry Pi의 펌웨어는 부팅 소스 확인, USB, microSD 카드 또는 네트워크를 통한 부팅을 포함하여 저수준 하드웨어 초기화 프로세스 를 관리합니다. raspi-config 또는 Raspberry Pi Imager 와 같은 도구를 사용하여 업데이트 및 구성할 수 있습니다. 라즈베리 파이 4와 5에서는 기본 부팅 순서(예: USB 먼저, SD 카드 순서)를 설정할 수 있지만, 이는 BIOS 화면을 통해 이루어지는 것이 아니라 그에 따른 구성을 EEPROM에 업로드하는 방식으로 이루어집니다. 이를 통해 Raspberry Pi는 유연성이 매우 뛰어나며, x86 컴퓨터의 경우처럼 광범위한 전원 관리 및 하드웨어 구성()이 필요하지 않습니다.

Raspberry Pi의 부팅 옵션은 어떻게 설정되어 있나요?

Raspberry Pi 사용자는 BIOS를 사용하는 대신 SD 카드 또는 시스템 디스크에 저장된 구성 파일을 편집합니다. 예를 들어

  • config.txt - HDMI 해상도, CPU 타이밍 또는 GPIO 인터페이스 활성화와 같은 하드웨어 설정이 포함되어 있습니다
  • cmdline.txt - 시스템 커널 파라미터를 정의합니다
  • usercfg.txt - 기본 config.txt를 덮어쓰지 않고 설정을 개인화할 수 있습니다 고급 애플리케이션의 경우 부팅 모드 변경 또는 보안 업데이트에 특히 중요한 전용 EEPROM 펌웨어 업데이트 및 구성 도구(rpi-eeprom-update)를 사용할 수도 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기