+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예. Pi 4 및 Pi 5와 같은 최신 Raspberry Pi 모델에서는 microSD 카드 없이도 USB 드라이브, SSD 미디어 또는 네트워크를 통해 운영 체제를 완전히 부팅할 수 있습니다. 하지만 이를 위해서는 선택한 미디어에 올바르게 구성된 부트로더와 호환되는 파일 시스템이 필요합니다.
Raspberry Pi 4와 Pi 5에는 부팅 순서와 부팅 방법을 관리하는 프로그래밍 가능한 부트로더 가 EEPROM 에 저장되어 있습니다. 기본적으로 이전 버전의 Pi 4는 microSD 카드에서 부팅되지만, 부트로더를 한 번 업데이트하면 에서 부팅을 설정할 수 있습니다.. 이를 통해 SSD 또는 플래시 드라이브를 연결하여 주 시스템 미디어로 사용할 수 있습니다. Raspberry Pi 5는 PCIe 2.0 인터페이스 를 추가로 지원하므로 특수 HAT 어댑터를 통해 고성능 NVMe 드라이브를 연결할 수 있습니다. 이러한 드라이브에 시스템을 설치하면 microSD 카드 없이도 Raspberry Pi를 완전히 부팅할 수 있으며, 시스템은 기존 데스크톱 컴퓨터에서와 똑같이 SSD에서 부팅됩니다.
Raspberry Pi는 물리적 미디어 없이 로컬 영역 네트워크(LAN)를 통해 부팅하는 네트워크 부팅 이라는 기능도 지원합니다. 이 기능은 운영 체제가 원격 서버에 저장되어 있는 교육용 교실, 실험실 또는 임베디드 시스템과 같이 많은 수의 장치가 있는 환경에서 특히 유용합니다. 이 기능을 사용하려면 TFTP 지원 DHCP 서버 (또는 NFS)를 구성하고 그에 따라 서버에서 운영 체제 이미지를 준비해야 합니다. 부팅이 완료되면 Raspberry Pi가 네트워크에서 데이터를 다운로드하고 시스템을 RAM에 로드합니다. 그러나 이를 위해서는 부트로더를 미리 구성해야 하며, 네트워크 부팅이 활성화되어 있어야 합니다.
Raspberry Pi에서 부팅 모드를 변경하려면 raspi-config 또는 Raspberry Pi Imager 도구를 사용하세요. 후자의 경우 사용자는 EEPROM을 업데이트하고 원하는 부팅 소스 순서(예: USB → SD → 네트워크)를 설정하는 특수 '부트 로더 복구' 이미지를 준비할 수 있습니다. 이 업데이트는 일회성이며 마더보드의 메모리에 영구적으로 저장됩니다. 모든 USB 드라이브가 Raspberry Pi 부트 로더와 호환되는 것은 아니라는 점을 기억할 필요가 있습니다. 잘 알려진 제조업체의 SATA 또는 NVMe 칩 기반 SSD와 플래시 드라이브가 가장 잘 작동합니다. USB 허브 또는 수동 어댑터를 사용하면 특히 전원 공급이 충분하지 않은 경우 부팅 프로세스를 방해할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。