+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
가장 일반적인 원인은 시스템 미디어, 전원 공급 장치 또는 HDMI 신호 협상 문제이며, 녹색 ACT 다이오드의 깜박임 패턴으로 오류를 찾을 위치를 알 수 있습니다. 대부분의 경우 손상된 시스템 이미지, 전원 공급 부족, 초기 부팅 및 비디오 출력 구성이 원인인 경우가 많습니다.
녹색 ACT 다이오드의 깜박임 패턴은 부팅 오류 코드에 해당하는 진단 역할을 합니다. 미디어에 결함이 있거나 읽을 수 없는 경우 특징적인 시퀀스가 표시되며, 카드가 감지되지 않을 때 다이오드가 간헐적으로 깜박이는 경우도 있습니다. ACT에서 코드를 읽는 것이 진단의 첫 번째 단계입니다. 이 문서에는 무엇보다도 이미지를 다시 업로드하거나 부트 로더를 업데이트하여 수정되는 보드 모델과의 파티션 오류 및 펌웨어 비호환성이 나열되어 있습니다. raspberry Pi의 ##전원 공급 및 전압 안정성 전원 공급 장치 전압이 너무 낮으면(저전압) 제대로 시작되지 않으며 다이오드 코드로 표시되기도 합니다. 라즈베리파이 5에는 공식 27W(5.1V/5A) 전원 공급 장치가 필요하며, ~4.64V 아래로 떨어지면 컨트롤러 재설정, 비디오 초기화 중 중단 또는 파일 시스템 손상을 유발할 수 있습니다. 실제로는 다이오드에 불이 들어오지만 이미지나 응답이 없는 상태로 나타납니다. 전원 공급 장치와 케이블을 확인하는 것이 핵심 테스트입니다
다이오드에 읽기 오류가 표시되면 microSD 또는 SSD 카드에서 시스템 이미지를 복원하고 EEPROM 부트 로더를 업데이트합니다. 최신 모델에서는 부팅 메커니즘이 EEPROM에 있으며 이 메커니즘이 소스(SD, USB, 네트워크) 순서를 결정합니다. 호환되지 않거나 오래된 펌웨어는 그래픽 초기화 전에도 부팅을 중지할 수 있으며, 이는 사용자에게 '검은 화면'처럼 보일 수 있습니다. 부트 로더 업데이트는 종종 이미지를 복원합니다. 시스템이 실행 중임에도 불구하고 ##HDMI, EDID 및 "검은 화면" 발생 이미지가 표시되지 않는 것은 비디오 레이어 때문일 수 있습니다. 호환되지 않는 케이블, 잘못된 포트 또는 모니터 범위를 벗어난 해상도로 인해 신호가 누락될 수 있으며, Raspberry Pi는 EDID를 통해 디스플레이 매개변수를 협상합니다. 올바른 micro-HDMI 커넥터를 사용하고 있는지, 모니터가 지정된 모드를 지원하는지 확인하는 것이 좋습니다. 최신 모델은 4K를 지원하는 듀얼 micro-HDMI 출력을 제공하지만 케이블 연결이나 구성이 잘못되면 시스템이 완전히 부팅될 때까지 이미지가 차단될 수 있습니다. 원격 액세스(SSH)가 있는 경우 검은색 화면에도 불구하고 시스템이 정상적으로 작동할 수 있습니다.
전원 공급 장치와 미디어는 작동하는데 그래픽 초기화 또는 커널 설정이 지연되는 문제가 있는 경우가 있습니다. 이러한 유형의 결함은 종종 저전압, 열 스로틀링, 호환되지 않는 액세서리 등 설명서에 나와 있는 다른 증상과 함께 발생합니다. 먼저 전원 공급 장치를 제외하고 시스템 이미지의 무결성을 확인한 다음 비디오 출력 구성을 수정하는 것이 좋습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。