+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
'저전압' 경고는 공급 전압이 안전 임계값 아래로 떨어졌음을 나타내며, '스로틀링'은 전압 부족 또는 고온에 대응하여 CPU/GPU 클럭을 자동으로 낮추는 것을 말합니다. 그 결과 성능 저하, 서비스 중단, 심지어 미디어 쓰기 오류까지 발생할 수 있습니다.
Raspberry Pi는 5V 라인을 지속적으로 모니터링합니다. 전압이 약 4.64V 아래로 떨어지면 펌웨어가 '저전압'을 보고하고 칩이 스스로 안정화하기 위해 성능 제한 모드로 들어갈 수 있습니다. 이는 전류 용량이 너무 적은 전원 공급 장치, 길거나 얇은 USB-C/마이크로 USB 케이블, 전류 소비가 많은 장치(SSD, NVMe over PCIe, 튜너, 허브)가 USB 포트에 연결된 경우 가장 자주 발생합니다. Raspberry Pi 5의 경우, 부하 상태에서 "저전압 → 스로틀링" 순서에 빠지지 않고 보드 및 액세서리에 안정적인 전원 공급을 유지하기 위해 공식 27W(5.1V/5A) 전원 공급 장치( )를 권장합니다.
스로틀링( )은 CPU/GPU가 작동 주파수를 낮춰 전력 소비나 온도를 낮추는 보호 메커니즘입니다. 장시간 부하가 걸리면 Pi 4와 Pi 5는 80°C 이상에 빠르게 도달하여 즉시 열 스로틀링이 시작되고 성능이 눈에 띄게 저하됩니다. 패시브 방열판은 부분적으로만 도움이 되며, Pi 5의 경우 '스로틀링' 없이 지속적으로 높은 클럭을 유지하려면 액티브 쿨링(예: 공식 액티브 쿨러)이 실질적으로 필요합니다. '성능' 모드에서는 유휴 상태에서도 전력 소비가 증가하므로 절전 메커니즘도 온도에 영향을 미칩니다.
전압, 전류, 온도는 서로 연결되어 있습니다. 5V가 불안정하면 '저전압' 오류가 발생하고, 스로틀링이 발생할 때마다 클럭킹과 성능이 저하되며, 이는 때때로 시스템 '멀링'으로 오인되기도 합니다. 반면에 일정한 성능 프로파일에서 실행하면 전력 소비와 온도가 상승하여 스로틀링 임계값에 더 쉽게 도달할 수 있습니다. Pi 5의 경우, 일반적인 소비 전력은 기본 거버너를 사용하는 경우 2.7W, '성능' 상태에서 4.7W이며, 부하 상태에서 전원 공급 장치의 전류 예비량은 ~11W 및 액세서리 소비까지 급증하는 것을 감당해야 합니다. 이것이 바로 한계 전원 공급 장치와 케이블에 종종 경고가 표시되는 이유를 설명합니다.
LED 코드와 시스템 메시지는 전원 공급 장치 문제를 확인하는 데 도움이 됩니다. Pi의 진단 표에 따르면 정전(저전압)은 해당 깜박임 패턴에 매핑되어 임계값 ~4.64V에 연결되며, 권장되는 시정 조치는 공식적이고 효율적인 전원 공급 장치로 전환하는 것입니다. 주로 SSD에 복사하거나 여러 USB 장치로 "콜드 스타트"할 때 경고가 나타나면 케이블의 전압 싱크 또는 전원 공급 장치 부족이 거의 확실합니다.
먼저 올바른 5.1V/5A와 짧고 두꺼운 케이블을 확인한 다음 온도와 싸우세요. 안정성을 위해 Pi 5용 27W 전원 공급 장치를 선택하고, 지속적인 작동을 위해 능동 냉각 기능을 추가하여 열 임계값 이내로 유지하세요. 일상적인 사용 시에는 기본 거버너를 '온디맨드'로 두어 유휴 상태에서 전력 소비를 제한하면 온도가 낮아지고 스로틀링이 발생할 가능성이 줄어듭니다. NVMe/SSD 구성의 경우, 전원에 주변 장치 전류 스파이크에 대한 대비책이 있는지 확인하세요. 간단히 말해, '저전압'은 안정적인 5V를 공급하는 문제이고 '스로틀링'은 과도한 온도 또는 전압 강하로 인한 보호 효과입니다. 적절한 전원 공급 장치와 능동 냉각은 이러한 대부분의 경우를 해결합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。