+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예. Raspberry Pi는 특히 IoT 게이트웨이 노드, HMI 터미널, 경량 에지 서버 및 보조 컨트롤러의 역할에서 상업적으로 널리 사용되고 있습니다. 이 플랫폼은 임베디드 시장에서 일반적으로 사용되는 하드웨어 및 소프트웨어를 지원하며, 컴퓨팅 모듈 라인은 제조 및 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.
전원, 냉각 및 스토리지가 적절하게 설계되어 있다면 Raspberry Pi는 연속 작동 시에도 우수한 성능을 발휘합니다. 연중무휴 24시간 안정성과 수명을 크게 향상시키는 microSD 카드보다는 SSD(USB 또는 NVMe)로 시스템을 실행하는 것이 좋습니다. 실제로 적절한 냉각과 필요한 전류 예비량을 갖춘 전원 공급 장치를 제공하면 NAS/서버 구성이 안정적으로 실행됩니다.
프로덕션 애플리케이션은 주로 컴퓨팅 모듈(CM4/CM5), -40...+85°C의 확장된 온도 범위 , 열악한 환경에서도 작동할 수 있는 변형 을 선택합니다. Pi 5는 PCIe 2.0 을 도입하여 고속 NVMe 및 확장 카드를 지원하므로 더 이상 기존 USB 전용 구성에서 흔히 발생하는 병목 현상이 발생하지 않는 I/O 성능을 제공합니다. Wi-Fi 5 및 Bluetooth 5.0 BLE 가 내장되어 센서와 통신하는 IoT 게이트웨이 및 디바이스 구축을 간소화합니다.
기억할 가치가 있습니다 Raspberry Pi에는 하드웨어 RAID 가 없으며 USB 전용 모델의 복잡한 소프트웨어 어레이는 성능을 제한 할 수 있습니다. PCIe가 장착 된 Pi 5 및 CM4는 NVMe 또는 SATA 컨트롤러를 결합하여이 문제를 해결합니다. GPIO는 3.3V 로직으로 작동하며 부하 제어를 위한 절연/드라이버()가 필요하며, 이는 산업 환경의 표준입니다. 표준 Linux는 하드 실시간 을 보장하지 않습니다. 중요한 제어 루프의 경우 결정론은 마이크로컨트롤러(예: RP2040)에 위임하고 애플리케이션 레이어, 네트워킹 및 데이터 로깅에는 Pi를 사용하는 것이 좋습니다.
지속적인 작동을 위해 인클로저와 공기 흐름을 설계하는 것이 중요하며, , 저전압 및 관련 스로틀링을 방지하기 위해 적절한 헤드룸이 있는 전원 공급 장치 를 선택합니다. 고온 환경에서 Pi 5는 성능과 수명을 안정화하기 위해 능동 냉각이 필요합니다. 유지 관리의 관점에서 보면 네트워크 장치 운영의 표준인 기본 전원 거버너, 정기 업데이트 및 보안 정책(기본 비밀번호, SSH 키, 방화벽 변경)( )을 사용하는 것이 좋습니다. 중요한 프로젝트의 경우 제조업체는 산업용 온도 변형이 있는 컴퓨팅 모듈 시리즈를 권장합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。