+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
아니요, Raspberry Pi의 GPIO 핀에는 효과적인 산업용 보호 기능(TVS, 전류 제한기)이 없으며 기본적인 구조적 보호 기능만 있습니다. 또한 로직 자체는 3.3V 레벨에서 작동하며 취약합니다. 따라서 외부 전자기기와의 연결은 절연 및 전류 제한이 필요한 민감한 회로로 취급해야 합니다.
Raspberry Pi의 GPIO는 SoC의 직접 I/O 컨트롤러 리드입니다. 여기에는 입력에 TVS 다이오드, 전류 제한기 또는 전용 고강도 ESD 회로와 같은 일반적인 산업 장벽이 없습니다. 전압 레벨 선택에 오류가 있거나 유도성 디바이스에서 짧은 펄스가 발생하면 GPIO 라인이 손상될 수 있으며, 극단적인 경우 전체 SoC가 손상될 수 있습니다. 이 문서에서는 핀이 "매우 민감"하며 강력한 과전압/EDD 보호 또는 과전류 보호 기능이 내장되어 있지 않다고 강조합니다.
가장 일반적인 문제의 원인은 3.3V 입력에 적용된 잘못된 5V 로직 레벨, 릴레이 및 모터 코일에 의해 유도된 전류, 사용자 또는 긴 케이블에 의해 전달되는 정전기입니다. 유도성 부품은 적절한 억제 및 절연 다이오드가 없으면 피드백 과전압 을 생성하여 GPIO로 되돌아가므로 '지름길'로 릴레이를 제어하는 것은 바람직하지 않습니다. 이 가이드의 권장 사항은 명확합니다. 회로에 더 높은 전류 또는 외부 전원이 있는 경우 중간 회로와 절연을 사용하세요.
매우 낮은 소비로 3.3V 로직에 직접 연결하는 것은 허용되지만 실제로는 보호 계층을 도입 할 가치가 있습니다. 가장 일반적으로 광커플러, 버퍼 또는 트랜지스터 드라이버는 릴레이 및 모터 제어에 사용되며 5V 버스에서는 레벨 변환기가 사용됩니다. 이 아키텍처는 핀 전류를 제한하고 전압 피크로부터 보호하며 외부 전원 공급 장치를 민감한 Pi 라인에서 분리합니다. 이 가이드에서는 유도 부하 및 외부 전원 공급 장치와 함께 작동할 때 권장되는 '보호 회로'와 같은 솔루션만 식별합니다. 이는 '선택적 사치'가 아니라 실제 운영상 필요한 기능입니다
일부 사용자는 헤더의 5V 핀을 통해 Pi에 전원을 공급합니다. 이는 기술적으로는 작동하지만 공장 전원 경로 보호 요소( )를 우회하고 일반적인 퓨즈와 과도 서지 필터 없이 보드에 전원을 공급합니다. 작은 극성 오류 또는 짧은 서지는 즉시 장치를 손상시킬 수 있습니다. 따라서 보호 장치를 염두에 두고 모든 GPIO를 의식적으로 연결해야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。