+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi 5는 Raspberry Pi 4와 동일한 SoC 아키텍처를 사용하나요?

아니요. Raspberry Pi 5는 최신 세대의 SoC 칩을 사용하며 Raspberry Pi 4와 크게 다릅니다. Cortex-A72(Pi 4)에서 Cortex-A76(Pi 5) 코어로의 전환, 새로운 RP1 I/O 칩 및 기본 PCIe는 CPU/GPU 성능과 I/O 대역폭을 모두 변경합니다.

CPU, GPU 및 메모리 성능

Raspberry Pi 4는 ARMv8-A 아키텍처의 Cortex-A72 코어( ) 4개가 탑재된 Broadcom BCM2711 SoC를 기반으로 합니다. Raspberry Pi 5는 더 높은 IPC와 주파수를 가진 4개의 Cortex-A76 코어를 갖춘 BCM2712 칩을 도입하여 일반적인 일반 작업과 복잡한 멀티스레드 워크로드에서 성능이 뛰어납니다. 동시에 그래픽 서브시스템도 Pi 4의 비디오코어 VI 에서 Pi 5의 비디오코어 VII 로 변경되어 최신 API와 더 나은 멀티미디어 디코딩을 지원합니다. RAM 레이어에서 Pi 5는 더 높은 대역폭과 사용 가능한 더 큰 구성으로 메모리 집약적인 애플리케이션에서 시스템 응답성과 성능을 향상시키는 LPDDR4X 로 이동합니다.

입출력 및 전용 "사우스브리지"

Pi 5의 주요 설계 변경 사항은 전용 입출력 브리지( RP1)의 등장입니다. Pi 4에서는 인터페이스 처리가 주로 SoC에 의해 처리되었지만, Pi 5에서는 이 책임을 RP1이 맡아서 CPU를 덜어주고 USB, SD 및 기타 주변 장치의 데이터 경로를 깔끔하게 정리합니다. 실제로 이는 여러 장치에 동시에 액세스할 때 I/O 작업의 병목 현상이 줄어들고 성능이 더 안정적으로 향상됨을 의미합니다. 사용자 입장에서는 더 빠른 복사, 더 효율적인 외부 미디어 작동, 과중한 I/O 부하에서 미세 병목현상에 대한 민감성 감소 등의 가시적인 효과를 얻을 수 있습니다.

PCIe, NVMe 및 데이터 스토리지

Raspberry Pi 4는 고속 드라이브의 경로로 USB 3.0 으로 제한됩니다. 라즈베리 파이 5는 처음으로 네이티브 PCI Express 2.0 x1 을 도입하여 HAT+ M.2 커넥터로 가져올 수 있습니다. 이를 통해 USB 없이 NVMe 드라이브를 설치할 수 있어 지연 시간을 획기적으로 줄이고 I/O 처리량을 늘릴 수 있습니다. 데스크톱 및 서버 애플리케이션의 경우 운영 체제와 데이터베이스가 더 빠르게 실행되고 SSD의 내구성으로 인해 솔루션의 안정성이 일반 microSD 카드보다 훨씬 더 높아지는 질적인 변화가 있습니다.

전력, 발열 및 연속 작동

Pi 5의 높은 성능은 더 높은 전력 요구 사항 및 더 까다로운 열 요구 사항과 함께 제공됩니다. 이 모델은 스로틀링(제한) 없이 일정한 높은 클럭 속도를 유지하기 위해 공식 27W(5.1V/5A) 전원 공급 장치와 권장 액티브 쿨링 을 사용하여 작동하도록 설계되었습니다. Pi 4에서는 부하가 적을 때는 패시브 쿨링으로도 충분했지만, Pi 5에서는 24시간 내내 최고의 성능을 원한다면 액티브 쿨링이 사실상 표준입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기