+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
예, 하지만 주의할 점이 있습니다. Raspberry Pi는 많은 AI 작업을 CPU/GPU에서 로컬로 실행하며, Pi 5 모델에서는 추론 속도를 획기적으로 높이기 위해 외부 NPU 가속기를 추가할 수 있습니다. 하지만 SoC 자체에 AI 엔진이 내장되어 있지 않기 때문에 전용 칩에 비해 '즉시 사용 가능한' 성능은 제한적입니다.
기본적으로 Raspberry Pi의 AI 계산은 CPU 및 GPU 에서 사용 가능한 라이브러리와 그래픽 가속을 사용하여 수행됩니다. 이는 실제로 720p 스트림에서 객체 감지, 이미지 분류 또는 간단한 오디오 패턴 인식과 같은 경량급 모델을 합리적인 응답 시간으로 로컬에서 실행할 수 있다는 것을 의미합니다. SoC에는 NPU 가 포함되어 있지 않으므로 네트워크 규모가 크거나 프레임당 많은 MAC 연산이 필요한 네트워크는 느리게 실행되며 입력 해상도 감소, 프레임 얇아짐 또는 모델을 INT8/FP16으로 양자화해야 할 수 있습니다. GPU 측 가속(예: Vulkan을 통한)은 도움이 되지만 전용 가속기를 대체하지는 않습니다.
Raspberry Pi 5의 주요 변경 사항은 PCIe 2.0 x1 인터페이스 로, HAT+를 통해 하드웨어 AI 가속기를 M.2 모듈로 부착할 수 있습니다. 공식 Raspberry Pi AI 키트 는 HAT+ M.2와 Hailo-8L 가속기 13 TOPS 를 통합하여 일반적인 컴퓨터 비전 작업(감지, 분할, 추적)에서 엣지 AI급 장치와 비슷한 성능을 달성할 수 있도록 합니다. 이 키트는 Raspberry Pi OS 의 카메라 스택에 통합되어 있어 공간 간 과도한 복사 없이 이미지 캡처 → 전처리 → 추론 → 후처리라는 짧은 처리 경로를 달성할 수 있습니다. 그 결과, NPU가 탑재된 Pi 5는 지연 시간이 짧고 에너지 효율이 높은 클라우드 없는 '실시간' 이미지 처리를 위한 실행 가능한 플랫폼이 되었습니다.
edge 애플리케이션에서 중요한 것은 속도뿐만 아니라 결정론적 지연 시간 및 연속 작동입니다. 더 빠른 CPU/GPU와 PCIe를 갖춘 Raspberry Pi 5는 Pi 4보다 I/O 파이프라인을 더 잘 처리하므로 데이터 캐싱을 위한 카메라와 NVMe 드라이브를 더 쉽게 처리할 수 있습니다. NPU( )가 없으면 안정적인 FPS를 유지하기 위해 정량화 및 파이프라인 처리를 사용하여 소형 모델로 제한하는 것이 좋습니다. Hailo-8L NPU 를 사용하면 MAC 로드가 전용 칩으로 전달되고 CPU가 애플리케이션 '로직'을 수행하므로 네트워크, 쓰기, LAN/Wi-Fi 및 UI를 '딸꾹질' 없이 병렬로 처리할 수 있습니다. 하지만 전원 및 냉각: 추론 부하가 일정하므로 특히 NVMe 및 더 높은 FPS 카메라를 사용하는 경우 능동 냉각과 적절한 헤드룸을 갖춘 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
가속기가 없는 Raspberry Pi( )는 가벼운 이미지 분석, 간단한 분류기, 웨이크 워드 및 교육용 프로젝트에 적합합니다. AI 키트가 포함된 Raspberry Pi 5( )는 데이터 프라이버시 및 오프라인 작동이 필요한 비전 애플리케이션에 이미 유용한 '엣지 TPU형' 솔루션입니다. 두 시나리오 모두 완전한 Linux, 풍부한 라이브러리 에코시스템, 센서 및 네트워크와의 손쉬운 통합이 장점입니다. 대규모 모델과 즉각적인 비디오 트랜스코딩은 이 플랫폼의 목표가 아닙니다. 이러한 경우에는 GPU 서버 또는 더 강력한 NPU를 갖춘 디바이스가 더 좋습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。