+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
Raspberry Pi 5에는 실시간 시계(RTC)가 내장되어 있지만 전원이 제거되었을 때 시간을 유지하기 위해 외부 마름모꼴 배터리가 필요하며, 이전 모델에는 기본 RTC가 없고 네트워크 또는 외부 모듈에 의존합니다.
RTC는 주 전원 상태()와 관계없이 날짜와 시간을 유지하는 칩으로, 일반적으로 소형 배터리로 전원을 공급받습니다. Raspberry Pi 5 에서는 이러한 칩이 보드에 통합되어 있으며, 배터리가 연결되면 '시스템 시계' 역할을 수행하여 인터넷과 즉시 동기화할 필요 없이 장치가 전원이 완전히 꺼진 상태에서도 정확한 시간을 유지합니다, 인터넷과 동기화할 필요가 없습니다. 일반적인 배터리를 사용한 예상 백업 시간은 몇 달 동안의 연속 RTC 작동 의 순서입니다.
이전 세대(예: Pi 3, Pi 4)에서는 RTC가 내장되어 있지 않았습니다. 재부팅 후 이러한 장치는 시간을 기본값으로 설정하고 NTP 동기화 (네트워크의 시간 서버에서) 또는 I²C의 외부 RTC 모듈 만이 정확한 날짜와 시간을 복원합니다. 따라서 오프라인 시스템에서는 재시작 사이에 시간을 유지하기 위해 추가 하드웨어가 필요했습니다. RTC가 내장된 Pi 5( )는 이 아키텍처를 단순화합니다. 배터리를 연결하고 시간을 한 번 동기화(예: NTP)하면 그 이후부터는 네트워크가 없어도 시간이 유지됩니다.
부팅 후 커널은 RTC 에서 시간을 읽어와 네트워크 서비스가 시작되기 전에도 시스템 시계를 설정합니다. 인터넷에 액세스할 수 있는 경우 NTP(또는 chrony/systemd-timesyncd)가 드리프트를 수정하고 장기적인 정확성을 보장합니다. 따라서 Raspberry Pi 5의 RTC는 전원 세션 사이에 안정적인 시간 기준 역할을 하며, Linux 시스템에서 일반적인 관행인 주기적인 네트워크 동기화를 통해 주간 및 월간 단위의 정확성을 유지하는 것이 가장 좋습니다. 애플리케이션 관점에서 보면, 이는 네트워크 액세스가 없는 환경에서도 작동 첫 몇 초부터 로그, 데이터베이스, 파일 및 암호화된 통신의 정확한 타임스탬프 **** 를 의미합니다.
Pi 5에서 RTC 백업을 활성화하려면 ** , 적절한 마름모꼴 배터리(코인 셀) 를 보드의 제공된 커넥터에 연결합니다. 수동 또는 NTP를 통해 시간과 지역을 한 번 설정하면 칩이 종료되는 동안 시간을 유지합니다, 이는 모바일 애플리케이션, 원격 위치 및 지속적인 연결이 보장되지 않는 산업 설비에 중요합니다. 내장 RTC가 없는 구형 모델도 I²C 버스에 외부 RTC 모듈을 통해 비슷한 효과를 얻을 수 있습니다**, 그러나 이를 위해서는 추가 배선 및 컨트롤러 구성이 필요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。