+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
아니요. RP2040은 마이크로컨트롤러(MCU)이며 Raspberry Pi 제품군의 본격적인 단일 보드 컴퓨터(SBC)가 아닙니다. 저수준 작업을 위해 설계되었으며 전체 운영 체제 없이 작동하는 별도의 제품 카테고리로 간주해야 합니다.
RP2040은 임베디드 애플리케이션을 위해 Raspberry Pi에서 설계한 칩입니다. 이 칩은 '하드웨어에 가깝게' 작동하며, 일반적으로 운영 체제 없이 MCU 코어에서 직접 코드를 실행하며, MicroPython 또는 C/C++ 애플리케이션과 같은 경량 런타임 환경에서도 작동할 수 있습니다. 주요 차이점은 RP2040은 리눅스형 시스템을 실행하지 않으며 그래픽 컨트롤러, HDMI 인터페이스 또는 일반적인 멀티 기가바이트 RAM이 없다는 것입니다. 신호 수집, 정밀 파형 생성, 센서 처리 및 간단한 인터페이스와 같은 결정론적 작업만 수행합니다. 의도적으로 미니멀리즘을 추구하는 이 접근 방식을 통해 매우 짧은 지연 시간과 높은 반복 가능한 타이밍을 달성할 수 있습니다.
풀 Raspberry Pi(예: 모델 4 또는 5)는 Raspberry Pi OS(Linux) 및 유틸리티 애플리케이션을 실행하고, HDMI를 통해 디스플레이를 지원하고, USB 포트, 유무선 네트워킹을 제공하며, 시스템과 데이터를 SSD, NVMe 또는 microSD 카드에 저장할 수 있는 SBC입니다. 네트워크 스택, 기가바이트 메모리 및 멀티태스킹을 갖춘 범용 환경 으로 데스크톱, 서버 및 IoT 소프트웨어용으로 설계되었습니다. 반면 RP2040은 제어 및 간단한 실시간 알고리즘에 최적화된 전체 OS가 없는 마이크로컨트롤러()입니다. 설명서에는 RP2040이 "본격적인 Raspberry Pi가 아니며" SBC와는 별도의 제품 범주임을 명시적으로 강조하고 있습니다.
모터 제어, 정확한 간격으로 센서 판독, 파형 생성 등 하드웨어 이벤트에 대한 간단하고 반복 가능하며 빠른 응답이 필요한 경우 RP2040은 '실시간 두뇌'로서 잘 작동합니다. 그러나 프로젝트에 파일 시스템, 네트워크, 그래픽 인터페이스, 멀티 스레드 작업, Linux 애플리케이션 실행이 필요한 경우에는 전체 Raspberry Pi가 올바른 선택입니다. 일반적으로 매우 효과적인 접근 방식은 하이브리드 아키텍처입니다. Raspberry Pi의 SBC는 높은 수준의 로직, 통신 및 데이터 저장을 담당하고 RP2040은 신호선 수준에서 시간이 중요한 작업을 수행합니다. 공식 가이드에서는 이러한 상호 보완성을 강조하며, RP2040은 저수준 작업을 위한 마이크로컨트롤러로 설명되어 있으며 SBC 컴퓨터를 대체하는 것이 아닙니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。