+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi에 제어를 위한 온도 센서가 필요한가요?

아니요, Raspberry Pi에는 칩 온도 측정 및 자율 보호 메커니즘이 내장되어 있으므로 자체 온도 제어를 위해 외부 센서가 필요하지 않습니다. 시스템과 펌웨어가 SoC의 온도를 실시간으로 모니터링하고 필요한 경우 클럭을 낮춰 과열을 방지합니다.

Raspberry Pi가 자체 온도를 제어하는 방법

모든 최신 모델에는 온도 센서가 SoC에 통합되어 있습니다. 이 센서는 운영 체제에서 판독값을 볼 수 있으며, 이를 기반으로 보호 절차를 트리거합니다. 온도가 안전 임계값을 초과하면 소위 "스로틀링"이 활성화됩니다. 온도가 안전 임계값을 초과하면 소위 스로틀링이 활성화되어 CPU/GPU 주파수를 자동으로 줄여 성능을 희생하면서 장치를 안정화합니다. 실제로 냉각이 불충분하다는 첫 번째 징후는 바로 열 스로틀링으로 인한 부하 시 성능 저하입니다. 사용자 입장에서는 센서 자체가 '이미 탑재'되어 있고 시스템이 추가 하드웨어 없이 반응한다는 의미입니다.

Raspberry Pi 5의 변경 사항 및 냉각이 필요한 경우

Raspberry Pi 5는 Pi 4보다 훨씬 더 높은 성능을 제공하지만 더 나은 열 및 에너지 관리가 필요합니다. 집중적인 사용을 위해서는 스로틀링 없이 일정한 클럭을 유지하기 위해 능동 냉각이 사실상 표준이며, 보드 및 액세서리에 예비 전원을 공급하기 위해 27W(5.1V/5A) 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 냉각 또는 전원 공급이 한계에 도달하면 스로틀링 메시지와 성능 저하가 더 빨리 발생하므로 온도 센서를 추가로 장착하는 대신 공기 흐름이나 전원 공급을 개선해야 한다는 신호입니다. 내장된 모니터링 기능이 문제를 감지하고 주파수를 제한하는 방식으로 대응합니다.

온도 확인 및 스로틀링 진단 방법

Raspberry Pi OS는 시스템 수준에서 SoC 온도와 보호 메커니즘의 상태를 판독합니다. 부하 상태에서 '스로틀링'이 발생하면 일반적으로 열 임계값을 초과하거나 전원 공급 장치 문제로 인한 결과인 스로틀링을 확인합니다. 진단의 관점에서 볼 때 이는 인클로저의 공기뿐만 아니라 집적 회로 자체의 온도에만 관심이 있기 때문에 별도의 센서를 추가하는 것보다 더 의미가 있습니다. 실제 시나리오에서는 추가 센서 없이도 냉각(히트싱크, 팬, 통풍구 배치)을 개선하면 전체 성능을 회복할 수 있습니다.

외부 센서가 필요한 경우

추가 온도 센서는 Raspberry Pi 자체를 제어하기보다는 작동 환경을 측정하려는 경우에만 필요합니다. 공기 흐름이 좋지 않은 산업 시설이나 인클로저에서 주변 온도를 측정하면 냉각을 설계하고 이상 징후를 알려주는 데 도움이 됩니다. 그러나 보드 자체를 보호하기 위해 반드시 필요한 것은 아닙니다. SoC의 내장 센서와 스로틀링 메커니즘은 어쨌든 최후의 방어선 역할을 하여 냉각 또는 전원 공급 개선이 필요하다는 신호를 보냅니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기