+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

소프트웨어(소프트 셧다운)를 통해 Raspberry Pi를 '끌 수 있나요? 다시 켜려면 어떻게 해야 하나요?

예. Raspberry Pi는 시스템 내에서 안전한 소프트웨어 종료(소프트 셧다운)를 지원하며, 재시작 방법은 모델에 따라 다릅니다. Raspberry Pi 5에서는 내장된 전원 버튼이 사용되며, 이전 모델은 다시 전원을 인가해야 합니다.

소프트 셧다운 중에는 어떤 일이 발생하나요?

소프트 종료는 프로세스가 닫히고 파일 시스템이 마운트 해제되며 서비스에 중지 명령이 전송되는 제어된 시스템 종료입니다. Raspberry Pi에서는 펌웨어/부트로더가 이를 표시하며, ACT 다이오드는 유효한 소프트 셧다운으로 'HALT' 상태를 나타낼 수 있습니다. 이렇게 하면 미디어(microSD/SSD)의 데이터와 파일 시스템이 손상될 위험을 최소화할 수 있습니다. 이것은 장치를 종료하는 올바른 방법입니다, '강제로' 전원을 분리하는 것이 아닙니다. LED 코드의 문서에서 "긴 0, 짧은 10" 상태는 소프트 종료 성공 으로 설명되어 있습니다.

종료 명령은 어떻게 실행하나요?

시스템 메뉴에서 또는 터미널에서 명령을 사용하여 소프트 종료를 호출할 수 있습니다(예: sudo poweroff 또는 sudo shutdown -h now). 시퀀스가 끝나면 Pi는 안전 종료 상태가 되고 전원 공급 장치에서 물리적으로 전원이 공급되는 상태가 유지됩니다. 이는 '소프트 셧다운'과 완전한 전원 차단( )을 구분합니다. 보드의 전압은 손실되지 않지만 시스템이 더 이상 작동하지 않습니다. 안전한 소프트웨어 종료에 대한 정보는 이전 세대에는 클래식 버튼이 없고 하드 전원 차단으로 인한 손상 위험이 있다는 맥락에서 제공됩니다.

소프트 종료 후 Raspberry Pi를 다시 켜는 방법

Raspberry Pi 5 에는 전용 전원 버튼 이 있습니다. 소프트 종료 후 USB-C 케이블을 분리할 필요 없이 이 버튼 을 눌러 보드를 다시 시작할 수 있습니다. 이는 이전 세대와 비교하여 새로운 기능이며 Pi 5에 대한 광범위한 전원 관리 업그레이드의 일부입니다. 실제로는 시스템에서: 소프트 종료 후 짧게 누르면 다시 시작되는 PC와 유사하게 작동합니다. Pi 5 이전의 모델 소프트 셧다운은 시스템을 정지시키지만 보드에는 하드웨어 '전원 버튼'이 없습니다. 작동을 재개하려면 전원을 다시 공급해야 합니다 - 가장 간단하게는 USB 전원 공급 장치를 잠시 분리했다가 다시 연결하는 것입니다. 이 동작은 운영 체제에서 안전한 종료를 구현한다는 가정 하에 하드웨어와 비용을 간소화하기 위한 의도적인 설계상의 타협이었습니다. 소프트 종료 없이 갑자기 전원을 차단하면 파일 시스템 오류가 발생할 수 있으므로, 항상 종료 명령으로 작업을 종료한 다음 전원 공급 장치를 조작하세요.

실용적인 팁과 기억해야 할 사항

소프트 종료는 시스템이 쓰기 작업을 분류할 시간이 있기 때문에 데이터와 미디어를 보호합니다. Pi 5는 전원 버튼 으로 작동을 단순화합니다. 클래식 컴퓨터에서와 마찬가지로 메뉴에서 전원을 껐다가 버튼으로 다시 켤 수 있습니다. 구형 모델 에서는 '종료'가 HALT 상태()로 끝나며, 다시 시작하려면 전원을 다시 켜면 됩니다. 진단을 위해서는 소프트 셧다운 후 장치가 실제로 안전 정지 상태에 들어갔는지 확인하는 ACT 다이오드 의 깜박이는 패턴을 확인하는 것이 도움이 됩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기