+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
완전하지는 않습니다. Raspberry Pi 5는 이전 모델과 전기적으로 호환되는 '신용 카드' 형식과 40핀 GPIO를 유지하지만 포트 레이아웃, 추가 커넥터 및 전원 버튼으로 인해 Pi 4의 케이스 및 일부 기계식 액세서리가 적합하지 않습니다.
두 보드의 윤곽이 비슷합니다 85 × 56mm 따라서 '보드 크기' 측면에서 Pi 5는 전통을 깨지 않습니다. 40핀 GPIO 헤더는 유지되며, 전기적 및 기능적으로 역호환, 제어 소프트웨어에 핀 충돌이나 차이가 없는 한 인터페이스(I²C, SPI, UART) 측면에서 레거시 HAT를 사용할 수 있습니다. 호환성은 인클로저의 모양이 아니라 로직 및 핀아웃과 관련이 있다는 점이 중요합니다 pi 5의 ##포트 레이아웃 및 새로운 구성 요소 가장 큰 변화는 기계 및 I/O 레이어에 있습니다. Pi 5에는 전원 버튼과 새로운 MIPI 및 PCIe 커넥터 가 추가되었으며, 엣지 투 엣지 포트 배치가 Pi 4와 다릅니다. 즉, 기판 자체는 내부에 '맞지만' 설계된 인클로저의 창과 마운트는 Pi 5의 소켓 및 구성 요소 와 일치하지 않습니다. 이러한 변화는 RP1 브리지와 네이티브 PCIe가 포함된 새로운 아키텍처로 인해 PCB의 커넥터 라우팅이 달라졌기 때문입니다. 실제로 Pi 4 케이스는 Pi 5와 기계적으로 호환되지 않습니다
Raspberry Pi 5는 열 요구 사항이 더 높고 종종 액티브 쿨링 을 사용하므로 공식 케이스와 방열판이 Pi 4와 다릅니다. 또한 액세서리에 일부 기계적 변경 사항을 도입하는 HAT+ 표준 이 등장했습니다. 일부 새로운 오버레이(예: NVMe용 M.2 HAT)는 일부 인클로저의 팬과 간섭할 수 있습니다, 이는 Pi 5용 액세서리 에코시스템에 기계적으로 일치하는 전용 부품이 필요하다는 것을 직접적으로 보여줍니다. 요컨대, Pi 5의 경우 해당 모델을 위해 특별히 설계된 인클로저와 냉각 장치를 선택하십시오
전기적으로 40핀 GPIO를 사용하는 대부분의 확장은 작동하지만, 일부 구형 라이브러리는 새로운 I/O 스택에서 업데이트해야 할 수도 있습니다. 기계적으로 인클로저, 마운트 및 냉각 부품을 교체해야 합니다. 또한 Pi 5는 기본 PCIe 및 듀얼 4핀 MIPI 커넥터()를 제공하므로 단일 CSI/DSI 커넥터를 사용하는 Pi 4에 비해 카메라 및 디스플레이 장착 방식이 달라지며, 이는 액세서리 및 인클로저 적합성에 차이가 있는 또 다른 이유이기도 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。