+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

내가 소유한 Raspberry Pi 모델을 어떻게 확인하나요?

*가장 빠른 방법: cat /proc/device-tree/model 명령을 사용하여 시스템에서 직접 모델 이름을 읽거나 cat /proc/cpuinfo에서 "Revision" 코드를 사용하거나 물리적 특징(포트 레이아웃, Pi 5의 전원 버튼)으로 보드를 식별합니다.**

실행 중인 시스템에서 모델 읽기

가장 간단한 방법은 디바이스 트리에서 읽는 것입니다. Proc/device-tree/model 파일은 전체 이름(예: "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4" 또는 "Raspberry Pi 5")을 반환합니다. 이 정보는 펌웨어/부트로더에서 제공되며 Linux 배포와는 별개입니다. 더 자세한 정보가 필요한 경우 cat /proc/cpuinfo* 줄 개정 을 확인하고 이로부터 Raspberry Pi 문서에 따른 표에 따라 보드의 개정 버전을 일치시키세요. 모델명이 축약되었거나 같은 세대의 사소한 개정판을 구분하려는 경우에도 이 방법을 사용하면 확실하게 식별할 수 있습니다.

기계적 특징 및 커넥터로 인식하기

시스템이 부팅되지 않는 경우 PCB와 커넥터로 모델을 인식할 수 있습니다. Raspberry Pi 5는 가장자리 근처에 전원 버튼( )이 내장된 유일한 제품으로, 전원 버튼이 없는 Pi 4 및 이전 보드와 즉시 구별됩니다. 이것은 Pi 5 의 특징이자 가장 간단한 '시각적 테스트'입니다. 또 다른 차이점은 고대역폭 인터페이스입니다. Pi 5는 네이티브 PCIe 2.0 x1, 무엇보다도 NVMe 드라이브용 공식 M.2 HAT에서 사용되며, Pi 4 에서는 더 빠른 미디어가 USB 3.0을 통해 연결됩니다. 보드에 전용 PCIe 핀아웃과 새로운 I/O 칩(RP1)이 있는 경우 Pi 5를 사용하고 있는 것이고, 없는 경우 Pi 4를 사용하고 있는 것입니다. 40핀 GPIO 헤더 는 두 세대 모두에서 전기적으로 이전 버전과 호환되므로 '빗'만으로는 모델을 구분할 수 없지만, (Pico/RP2040이 아닌) 풀사이즈 Pi 제품군 보드를 사용하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

리비전을 확인하는 것이 유용한 경우

정확한 모델과 리비전을 아는 것은 액세서리 호환성 및 시스템 구성에 영향을 미치기 때문에 중요합니다. Pi 5Pi 4 와 인클로저 메커니즘과 포트 배치가 다를 뿐만 아니라 전력 및 냉각 요구사항이 더 높습니다. Pi 5라는 것을 인식하면 27W 전원 공급 장치와 능동 냉각을 선택하라는 메시지가 표시되지만, Pi 4의 경우 더 낮은 와트수 키트와 더 간단한 히트싱크로도 충분할 때가 많습니다. 이렇게 하면 '블랙 스크린', 저전압 또는 스로틀링( ) 진단 시간을 절약할 수 있으며, 최신 보드에서 부팅 순서(SD/USB/PCIe/네트워크)를 제어하는 올바른 시스템 이미지와 EEPROM 펌웨어를 더 쉽게 선택할 수 있습니다. 시스템이 작동하지 않아 콘솔에 액세스할 수 없는 경우 ##시스템이 작동하지 않는 경우 모델은 라미네이트에 직접 인쇄되어 있는 경우가 있는데, 보통 "Raspberry Pi 4 Model B" 또는 "Raspberry Pi 5"와 같은 형태로 인쇄되어 있습니다. 또한 가장자리를 보면 세대를 쉽게 구분할 수 있습니다: Pi 5 에는 전원 버튼이 있고 PCIe/HAT M.2를 위한 준비가 되어 있으며, Pi 4 - 2개의 마이크로-HDMI와 버튼이 없습니다. 확실하지 않은 경우, Raspberry Pi OS 이미지에서 부팅할 때 /proc/device-tree/model을 읽으면 명확한 답을 얻을 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기