+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
분산 시스템 학습, 서비스 가용성(HA) 향상, 저렴한 여러 노드 간에 작업을 분할하여 선택된 워크로드 확장이라는 세 가지 주요 목표가 Raspberry Pi 클러스터링의 목표입니다. 실제로 이러한 클러스터는 네트워크 에지에서 DevOps, 컨테이너화 및 자동화를 위한 편리한 교육 장소이기도 합니다.
가장 일반적인 동기는 교육과 프로토타이핑입니다. 여러 개의 보드가 있는 클러스터 환경에서는 서버실 비용 없이도 스케줄링, 오케스트레이션 및 오버레이 네트워크에 대해 실제로 배울 수 있습니다. 라즈베리 파이에서는 전체 Linux와 일반적인 네트워크 스택()을 실행하므로 컨테이너(Docker, 컨테이너드), 경량 오케스트레이터(k3s, 도커 스웜) 또는 CI/CD 도구를 현실적으로 연습할 수 있습니다. 두 번째, 매우 실용적인 목적은 홈 또는 엣지 서비스의 안정성을 개선하기 위한 것으로, 실시간 데이터베이스 복제, MQTT 서버의 이중화, 리포지토리 미러, 간단한 API 또는 대시보드 등 한 보드의 장애로 인해 전체가 비활성화되지 않도록 하기 위한 입니다. 세 번째 이유는 작업 대기열, IoT 이벤트 분석, 배치 ETL 또는 배치 렌더링과 같이 독립적인 작업으로 잘 확장되는 워크로드의 수평적 확장 입니다.
Raspberry Pi는 적당한 단일 노드 성능을 제공하지만 여러 개의 ARM 코어와 여러 타일의 많은 메모리( )를 합치면 병렬 작업에서 눈에 띄는 효과를 낼 수 있습니다. 각 노드가 일부 센서를 처리하고 클러스터 계층이 일관된 액세스 포인트를 제공하는 '당황스러울 정도로 병렬적인' 애플리케이션, 마이크로서비스 및 에지 시나리오는 잘 작동합니다. 파일 클러스터 및 멀티미디어 서비스( )에서는 데이터 복제 및 분산에 추가적인 가치가 있으며, PCIe를 통한 NVMe 미디어를 사용하는 Pi 5에서는 I/O 지연 시간이 감소하여 Pi 4의 USB 전용에 비해 디스크 의존적 서비스의 응답성이 향상됩니다. 따라서 소규모의 내결함성 NAS 노드, 캐시 또는 메시지 브로커를 더 쉽게 구축할 수 있습니다.
단일의 강력한 노드가 필요한 작업의 경우, Raspberry Pi 클러스터는 GPU 기반 서버나 대규모 클라우드 인스턴스를 대체할 수 없습니다. 병목 현상은 네트워크와 데이터 스토리지()가 될 수 있으므로 로컬 최소 상태 또는 복제된 상태로 수평적으로 확장된 워크로드가 적합합니다. 에너지와 열도 마찬가지로 중요합니다. 여러 개의 보드는 전력 소비와 냉각을 함께 의미하며, Pi 5에서는 스로틀링과 '저전압'을 방지하기 위해 능동 냉각과 백업 기능이 있는 안정적인 전원 공급 장치를 갖추는 것이 사실상 표준이 되고 있습니다. 이것은 엔지니어링 프로젝트: 네트워크 토폴로지, 주소 지정, 모니터링 및 로깅 메커니즘을 계획하여 노드를 빠르고 반복적으로 진단할 수 있도록 합니다.
가장 큰 가치는 컨테이너와 오케스트레이션부터 통합 가시성 및 자동 확장에 이르기까지 프로덕션에서 사용되는 기술을 학습하고 프로토타이핑할 수 있는 성숙한 환경 입니다. 두 번째 이점은 내결함성 소규모 배포에서 홈 또는 엣지 서비스가 중요한 경우 여러 타일에 걸쳐 복제하면 다운타임의 위험을 줄일 수 있습니다. 세 번째는 비용 및 하드웨어 유연성: 전체 플랫폼을 교체하지 않고도 더 많은 Pi, 디스크 및 인터페이스를 추가하여 클러스터를 점진적으로 확장할 수 있다는 점입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。