+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi의 기본 비밀번호는 무엇인가요?

현재 - 없음. 현재 릴리즈의 Raspberry Pi OS에는 기본 비밀번호나 'pi' 계정이 없으며, 카드를 준비할 때 또는 처음 시작할 때 사용자를 생성하고 비밀번호를 직접 설정해야 합니다. 이전에는 'pi/raspberry' 쌍이 사용되었으나 보안상의 이유로 폐지되었습니다.

RPi에 더 이상 기본 비밀번호가 없는 이유는 무엇인가요?

과거에는 빠른 시작이 가능했지만, '라즈베리' 비밀번호에 대한 지식이 널리 퍼지면서 SSH 지원 장치가 사전 공격의 쉬운 표적이 되었습니다. 'pi' 계정이 삭제됨과 동시에 고유한 자격증명( )을 강제로 생성하면 특히 보드가 홈 네트워크나 인터넷에 노출된 경우 무단 액세스의 위험이 줄어듭니다. 실제로, 이는 기성 시스템 이미지에서도 사용자가 로그인하기 전에 계정 이름과 강력한 비밀번호를 정의해야 한다는 것을 의미합니다.

Raspberry Pi에서 사용자 이름과 비밀번호는 어떻게 설정하나요?

가장 편리한 방법은 이미 이미지를 촬영하고 있는 동안 Raspberry Pi Imager 에서 설정하는 것입니다. 고급 옵션 창에서 헤드리스 구성을 활성화하고 자신의 사용자 아이디와 강력한 비밀번호 를 입력한 후 Wi-Fi 네트워크를 준비하고 SSH를 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 시스템이 처음 시작될 때 즉시 계정이 생성되며 로컬 키패드나 모니터가 필요하지 않습니다. 이미저 없이 미디어를 준비하는 경우, Raspberry Pi OS 최초 부팅 도우미가 화면에 사용자 생성을 요청합니다 - 이 기능이 없으면 시스템에 로그인할 수 없습니다.

SSH 액세스 및 "헤드리스" 작업은 어떻게 하나요?

SSH는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 녹화할 때 Imager에서, 첫 번째 부팅 도우미에서, 또는 카드를 Raspberry Pi에 삽입하기 전에 '부팅' 파티션에 ssh라는 빈 파일을 생성하여 세 가지 방법으로 활성화할 수 있습니다. SSH가 활성화되면 앞서 생성한 계정의 세부 정보로 로그인합니다. 더 이상 '마법' Raspberry Pi 쌍 이 없으므로 표준 자격 증명으로 로그인하려는 시도는 실패합니다. 프로덕션 환경에서는 추가로 비밀번호 로그인을 비활성화하고 공개 키를 사용하여 사전 공격을 사실상 제거하는 것이 좋습니다.

오래된 이미지를 인식하는 방법과 그 경우 어떻게 해야 하나요?

아주 오래된 Raspberry Pi OS 이미지나 몇 년 전에 구입한 사전 제작된 카드를 사용하는 경우 'pi' 계정이 존재하는 환경에 처할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 즉시 비밀번호를 변경하고 시스템을 업데이트()한 다음, 궁극적으로 자신의 자격 증명을 사용하여 최신 이미저를 사용하여 새 카드를 준비하는 것입니다. 이렇게 하면 현재 보안 메커니즘을 준수하고 공장 출하 시 알려진 로그인 자격 증명을 남길 위험을 없앨 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기