+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
제품군 중 가장 작은 미니 컴퓨터는 Raspberry Pi Zero(실제로는 Zero W 또는 Zero 2W)이며, 가장 강력한 컴퓨터는 Raspberry Pi 5 모델 B입니다. 크기와 전력 소비량에서는 제로의 우위를, CPU/GPU 성능과 I/O 처리량에서는 Pi 5의 우위를 점할 수 있습니다.
Raspberry Pi Zero/Zero 2W는 매우 컴팩트한 라미네이트 인클로저에 담긴 본격적인 Linux 미니 컴퓨터입니다. 최소한의 크기와 낮은 전력 소비가 장점이므로 네트워크 센서, 간단한 데이터 녹음기 또는 임베디드 인터페이스에 적합합니다. 제로 2W 버전은 쿼드코어 ARM 프로세서를 추가하여 네트워크 서비스 및 경량 애플리케이션 작업의 편의성이 첫 번째 제로에 비해 크게 향상되었습니다. **** - Linux가없고 미니 컴퓨터의 전형적인 주변 장치가없는 마이크로 컨트롤러이므로이 크기 또는 기능 범주에서 경쟁하지 않는 SBC 의미의 '작은 Raspberry Pi'가 아니라는 점에 주목할 가치가 있습니다.
Raspberry Pi 5는 BCM2712 SoC에 4개의 Cortex-A76 코어, 최신 비디오코어 VII, 더 빠른 LPDDR4X 메모리, 그리고 결정적으로 네이티브 PCIe 2.0 x1 을 통해 Pi 4보다 세대적으로 도약했습니다. 후자는 M.2 HAT를 통해 NVMe 미디어를 연결할 수 있으며 디스크 작동 시 일반적인 USB 병목 현상을 제거합니다. 실제로 Pi 5는 Pi 4보다 훨씬 높은 시스템 응답성, 더 나은 멀티태스킹 및 눈에 띄게 빠른 I/O 하위 시스템을 제공하므로 '데스크톱', 가벼운 서버 작업, NAS 또는 엣지 컴퓨팅에 가장 적합한 선택입니다.
성능과 함께 운영 요구사항도 증가합니다. Pi 5는 스로틀링(제한) 없이 최고 클럭 속도를 유지하기 위해 안정적인 5.1V/5A 전원 공급 장치(공식 27W)와 액티브 쿨링()이 필요합니다. 이는 에너지 소비가 적은 제로/제로 2W와 차별화되며, 24시간 연중무휴 애플리케이션에서 공기 흐름과 전원 공급 장치 백업을 계획해야 하는 이유입니다. 동시에, Pi 5는 Pi 4 (포트 레이아웃, 전원 버튼, 추가 커넥터)와 기계적으로 다르므로 인클로저와 일부 기계식 액세서리는 서로 호환되지 않습니다. 이는 '최강자의 이름'에는 영향을 미치지 않지만 키트를 업그레이드하고 냉각 또는 모자를 선택할 때는 중요합니다.
초소형 크기, 배터리 전원, 간단한 서비스가 우선이라면 제로/제로 2W 가 가장 실용적입니다. 최대 컴퓨팅 성능, 빠른 드라이브, 편리한 멀티 서비스 작동이 필요한 경우 Pi 5 가 가장 강력한 선택입니다. 중급 애플리케이션(홈 서버, 오토메이션, 멀티미디어 "만능")의 경우 여전히 Pi 4 가 적합하지만, Pi 5의 성능 및 I/O 차이는 이미 새로운 프로젝트에 새로운 플랫폼을 고려할 가치가 있을 만큼 충분히 큽니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。