+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El calculador de resistencias en serie para LED permite seleccionar rápidamente la resistencia adecuada basándose en el voltaje de alimentación (V), el voltaje directo del LED (Vf) y la corriente directa del diodo (If) en miliamperios. Simplemente ingrese estos valores, y la herramienta calculará automáticamente la resistencia requerida en ohmios (Ω) y estimará la potencia de la resistencia en vatios (W). En la práctica, se recomienda usar una resistencia con una potencia nominal de 2 a 10 veces mayor que el valor calculado, lo que ayuda a limitar el calentamiento y aumenta la fiabilidad del circuito. De esta manera, puede evitar fácilmente pérdidas de potencia excesivas, sobrecalentamiento del diodo y ajustes innecesarios por prueba y error.
Los LEDs son componentes controlados por corriente – esto significa que, después de alcanzar la tensión directa Vf, un pequeño cambio en el voltaje puede causar un gran aumento en la corriente. Sin una resistencia limitadora de corriente, el LED puede brillar demasiado, calentarse y, en casos extremos, dañarse. La resistencia en serie establece una corriente de operación segura y estabiliza el comportamiento del LED en el circuito.
En indicadores simples, paneles de control o circuitos con microcontroladores, una resistencia correctamente elegida determina el brillo, durabilidad y fiabilidad del LED. Gracias a la calculadora, no es necesario calcular "manualmente", lo que es especialmente conveniente con diferentes voltajes de alimentación y tipos de LED.
Para seleccionar una resistencia para un LED, prepare tres datos:
Después de ingresar estos valores, la calculadora:
Con base en esto, puede seleccionar el valor superior más cercano dentro de series de resistencias disponibles (por ejemplo, E12, E24) y una resistencia con una potencia adecuada, permitiendo un margen de seguridad.
La tensión directa Vf depende de la tecnología y el color del LED. Los LEDs rojos, amarillos o verdes suelen tener un voltaje Vf más bajo, mientras que los azules y blancos tienen un voltaje más alto. Por ejemplo:
La tabla al lado de la calculadora muestra rangos típicos de Vf para colores básicos, pero el valor real puede variar ligeramente según el fabricante y el lote. Por lo tanto, para proyectos repetibles es recomendable basarse en los datos específicos de la hoja de datos del LED.
La corriente directa If determina el brillo del LED y su calentamiento. En las hojas de datos usualmente se encuentran:
En aplicaciones de señalización muchas veces no es necesario operar a brillo máximo – el LED será visible adecuadamente con 2–5mA, lo que reduce consumo y calentamiento. La calculadora permite probar fácilmente diferentes valores de corriente y seleccionar uno que asegure brillo suficiente manteniendo un margen de seguridad.
La base del cálculo es la fórmula simple derivada de la ley de Ohm:
R = (Vs − Vf) / If
donde:
La calculadora acepta If en miliamperios (mA) y lo convierte internamente a amperios para que pueda ingresar valores de manera cómoda. La diferencia de voltaje (Vs − Vf) es la caída de tensión que debe "absorber" la resistencia. Dividir esta caída de voltaje por la corriente da la resistencia requerida.
La potencia disipadda en la resistencia se calcula como:
P = (Vs − Vf) × I o equivalente P = I² × R
Con base en este valor, se puede seleccionar una resistencia con potencia nominal adecuada, permitiendo un margen (p. ej., si la potencia calculada es 0.18W, es recomendable usar una resistencia de 0.25W o 0.5W). La calculadora sugiere la potencia mínima requerida, pero en proyectos prácticos es mejor evitar operar cerca del límite del componente.
La resistencia en serie para LED aparece en muchas aplicaciones, desde indicadores simples hasta circuitos de control más complejos. La calculadora es especialmente útil cuando:
Una correcta selección de resistencia afecta no solo el brillo sino también la vida útil del LED y la estabilidad del sistema. Para soluciones de iluminación más complejas o LEDs de potencia con alta corriente, en lugar de una resistencia simple se usan controladores especializados y fuentes de corriente.
No – la calculadora asume un valor constante de Vf como el que ingresa (o elige en la tabla). En realidad, la tensión directa del LED cambia ligeramente con la temperatura (usualmente disminuye a mayor temperatura), afectando la corriente.
Para la mayoría de aplicaciones simples (señalización, LEDs de panel, corrientes pequeñas) esta aproximación es suficiente. Para LEDs de potencia, altas temperaturas o circuitos muy precisos, estos cambios deben considerarse con datos de hoja técnica y cálculos adicionales o un controlador LED dedicado.
Si se usa una resistencia demasiado grande – la corriente a través del LED será menor que la prevista. El LED brillará menos o apenas será visible, pero técnicamente no habrá daños (solo brillo bajo).
Si la resistencia es demasiado pequeña – la corriente será demasiado grande. El LED brillará mucho, se calentará mucho, su vida útil puede reducirse y en casos extremos el LED o la resistencia se dañarán. Por eso es mejor elegir un valor un poco mayor que el exacto o demasiado pequeño.
Puede usar varias fuentes:
Para aplicaciones simples los valores típicos son suficientes, pero para corrientes altas y proyectos en serie conviene obtener la hoja completa.
Depende de cómo estén conectados los LEDs:
Regla segura: un LED = una resistencia, salvo que diseñe deliberadamente una cadena de LEDs en serie.
Para aplicaciones típicas, una tolerancia del 5% es totalmente suficiente.
Las diferencias de corriente derivadas de la tolerancia de la resistencia suelen ser menores que:
Las resistencias de 1% tienen sentido principalmente donde la repetibilidad muy precisa de corriente y brillo es importante (p. ej., circuitos de medición precisos, matrices LED con luminancia controlada). Para LEDs indicadores comunes, el 5% es perfectamente adecuado.