El calculador de la ley de Ohm permite un cálculo rápido de la relación entre voltaje (V), corriente (A), resistencia (Ω) y potencia (W). Solo necesitas ingresar al menos dos valores conocidos, y la herramienta calculará automáticamente los parámetros restantes basándose en las fórmulas de la ley de Ohm y la relación de potencia. Es una ayuda práctica para el diseño, diagnóstico y análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.
¿Para qué sirve la calculadora de la ley de Ohm?
La calculadora de la ley de Ohm facilita las conversiones que se producen literalmente a cada paso en electrónica. Te permite comprobar rápidamente:
- qué corriente circulará por un elemento de resistencia conocida a una tensión dada,
- qué resistencia debe tener una Resistencias para limitar la corriente a un valor seguro,
- qué potencia emitirá una Resistencias, un calentador u otra carga.
Esto permite preseleccionar los valores de los componentes cuando aún se está en la fase de diseño, evaluar la carga de las Fuentes de alimentación o los Cables, y verificar que el circuito existente no funciona fuera del rango de parámetros seguros.
Magnitudes básicas: V, I, R, P
Para utilizar cómodamente la calculadora, conviene recordar el significado de los distintos símbolos.
Tensión (V)
La tensión eléctrica es la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. En la práctica, define la "fuerza" con la que una fuente de alimentación "empuja" a los electrones en un conductor. Los valores típicos que se encuentran en electrónica son:
- 3,3 V y 5 V: alimentación de microcontroladores y lógica digital,
- 12V - sistemas de automoción, iluminación LED, ventiladores,
- 24 V: Automatismos industriales,
- 230 V CA: alimentación de red en instalaciones domésticas (la seguridad es especialmente importante en este caso).
En la calculadora, la tensión se introduce en voltios (V).
Intensidad de corriente (I)
La intensidad de corriente describe cuánta carga fluye a través de una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. En la práctica, determina:
- la carga de las Fuentes de alimentación,
- el calentamiento de los Cables y componentes,
- la selección de Fusibles y medios de protección.
La corriente se expresa en amperios (A), mientras que en los pequeños circuitos electrónicos se suele trabajar con miliamperios (mA). La calculadora toma los valores en amperios y calcula las Otras cantidades sobre esta base.
Resistencia (R)
La resistencia es la resistencia eléctrica que "inhibe" el flujo de corriente. Todos los componentes de un circuito -una resistencia, un cable, una trayectoria en una placa de circuito impreso, un conector- tienen cierta resistencia, aunque para muchos es muy pequeña. La resistencia se mide en ohmios (Ω).
Elegir la resistencia correcta permite:
- limitar la corriente (por ejemplo, en Diodos LED),
- configurar divisores de tensión,
- configurar las características de filtros y circuitos RC.
Potencia (P)
La potencia eléctrica describe la rapidez con la que la energía se convierte en otra forma, como calor o luz. Se mide en vatios (W). En la práctica, los vatios indican la temperatura a la que se calienta un componente y la potencia necesaria de las Fuentes de alimentación.
Conocer el vataje es crucial cuando:
- seleccionar Resistencias con la potencia correcta (¼W, 0,5W, 1W, etc.),
- evaluar el calentamiento de Transistores, estabilizadores o calentadores,
- planificar el balance energético de todo el dispositivo.
Cómo funciona la calculadora de la ley de Ohm - discusión de las fórmulas
La calculadora de la ley de Ohm se basa en algunas relaciones básicas que relacionan tensión, corriente, resistencia y potencia.
Fórmulas básicas de la ley de Ohm:
- V = I × R - el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia,
- I = V / R - la corriente es la tensión dividida por la resistencia,
- R = V / I - la resistencia es la tensión dividida por la corriente.
Relaciones para la potencia:
- P = V × I - la potencia es el producto de la tensión y la corriente,
- P = I² × R - la potencia disipada en una Resistencias puede calcularse a partir de la corriente y la resistencia,
- P = V² / R - o a partir de la tensión y la resistencia.
Utilizar la calculadora es muy sencillo:
- Introduzca al menos dos valores conocidos (por ejemplo, tensión y resistencia o tensión y corriente).
- Pulse el botón "Calcular".
- La calculadora completará automáticamente los campos restantes utilizando las fórmulas adecuadas.
Herramientas lo hace en segundo plano, lo que reduce el riesgo de errores de cálculo y agiliza el trabajo diario.
Aplicaciones prácticas de la calculadora
La calculadora de la Ley de Ohm es una herramienta versátil que resulta útil tanto para experimentos sencillos como para el diseño de circuitos más complejos.
Ejemplos de aplicaciones:
- Selección de Resistencias, por ejemplo para limitar la corriente de un Diodos LED, establecer el punto de funcionamiento de un Transistores, crear un divisor de tensión.
- Estimación de la corriente de carga cuando se conocen la tensión de alimentación y la resistencia de la carga (calentador, bombilla, Bobinas).
- Cálculo de la potencia perdida en los componentes para seleccionar la resistencia o el disipador de calor adecuados para el circuito de alimentación.
- Verificar el diseño de la fuente de alimentación, es decir, comprobar que la fuente de alimentación tiene la corriente y la potencia adecuadas para todas las cargas.
- Diagnosticar fallos, si un componente se calienta más de lo que indican los cálculos, la calculadora ayuda a comparar rápidamente la teoría con el comportamiento real del circuito.
En combinación con las notas del catálogo de componentes, la calculadora de la Ley de Ohm proporciona una ayuda práctica en el trabajo diario de ingenieros electrónicos, ingenieros de Automatismos y aficionados.
FAQs - las preguntas más frecuentes sobre la calculadora de la ley de Ohm
¿Por qué necesito al menos dos valores para calcular algo?
Las fórmulas de la ley de Ohm y de la potencia combinan cuatro magnitudes: tensión (V), corriente (I), resistencia (R) y potencia (P).
Cada ecuación tiene dos valores conocidos y uno buscado (por ejemplo, V = I × R - necesitas conocer I y R para calcular V). Si sólo se especifica un valor, el sistema de ecuaciones está "infradeterminado" - Existen infinitas combinaciones de Otros parámetros. Por lo tanto, la calculadora necesita un mínimo de dos números para poder contar el resto sin ambigüedades.
¿Es la calculadora adecuada para cálculos de corriente alterna (CA)?
Sí, pero con algunas salvedades.
Para cargas resistivas simples (por ejemplo, un calentador puro, una resistencia, una bombilla clásica), la ley de Ohm funciona igual que para la corriente continua, siempre que se utilicen los valores eficaces de la tensión y la corriente (por ejemplo, 230 V CA).
Para los circuitos con inductancias y condensadores (inductancia, capacitancia), entran en juego la reactancia y el desfase, por lo que no basta con la fórmula habitual V = I × R, sino que hay que utilizar el concepto de impedancia. La calculadora sólo puede considerarse una aproximación para la parte "puramente resistiva".
¿Cómo interpretar los resultados si la calculadora muestra una corriente muy grande?
Una corriente muy grande en el cálculo suele significar que la resistencia introducida en la calculadora es muy pequeña en relación con la tensión de alimentación.
Esto puede significar:
un cortocircuito real o un casi cortocircuito en el circuito previsto (por ejemplo, una resistencia olvidada, una resistencia demasiado pequeña), o simplemente un error en los datos introducidos, por ejemplo, un error en las unidades (mΩ en lugar de Ω).
Si la calculadora muestra una corriente que supera con creces las capacidades de la fuente de alimentación o de los componentes, cabe suponer que dicho circuito en la práctica no es seguro y debe corregirse (adición/mayor resistencia, limitación de la tensión, protección).
¿Cómo comprobar con la calculadora si un fusible con una corriente determinada funcionará a una tensión y carga dadas?
- Introduzca la tensión de alimentación y la resistencia conocida de la carga (o la tensión y la potencia).
- Lea la corriente de carga (I) en la calculadora.
- Compare la corriente resultante con la corriente nominal del fusible:
- si la corriente de carga es inferior a la corriente nominal del fusible - el fusible no debería dispararse en condiciones normales,
- si es superior - el fusible funcionará (según las características: rápido/retrasado).
Recuerde que los fusibles tienen sus propias curvas tiempo-corriente. Una pequeña superación de la corriente nominal puede provocar un disparo después de mucho tiempo, mientras que una gran superación puede provocar un disparo muy rápido.
¿Puedo utilizar una calculadora para estimar cómo afectará el cambio de la tensión de alimentación a la corriente y la potencia de los componentes?
Sí, es una de las aplicaciones más sencillas.
- Primero calcula el circuito para la primera tensión (por ejemplo, 12 V): introduce la tensión y la resistencia, lee la corriente y la potencia.
- A continuación, cambia sólo la tensión en la calculadora (por ejemplo, a 9V) y lee los nuevos valores.
Para una carga puramente resistiva:
- la intensidad varía en proporción a la tensión (I ~ V),
- la potencia varía con el cuadrado de la tensión (P ~ V²).
Es decir, la caída de 12 V a 9 V es ¾ de la tensión, pero la potencia caerá a (9/12)² = 0,56... ≈ 56% del valor original.
¿Cómo ayuda la calculadora a seleccionar los valores de las Resistencias en el divisor de tensión?
La calculadora no "diseña" el divisor en sí, sino que te ayuda a calcularlo:
- La corriente que fluye a través del divisor - se introduce la tensión de alimentación y la resistencia equivalente (R1 + R2 para un divisor en serie), se lee la corriente.
- La potencia de pérdida en cada Resistencias - para una corriente dada puedes contar la potencia P = I² × R en R1 y R2.
Procedimiento típico:
- se preseleccionan R1 y R2 a partir de una fórmula simple de divisor (Uwy = Vin × R2 / (R1 + R2)),
- comprueba la corriente del divisor y la potencia de las Resistencias en la calculadora,
- si es necesario, aumentas las Resistencias (menos corriente) o la potencia de las Resistencias (más alimentación).
Así evitarás que el divisor consuma una corriente innecesariamente grande o que las Resistencias de potencia sean demasiado pequeñas.
¿Tiene en cuenta la calculadora que la resistencia de los componentes puede cambiar con la temperatura?
No - la calculadora asume una resistencia constante, exactamente la que introduzca en el campo R. En realidad, muchos componentes (Resistencias, Cables, calentadores) tienen un coeficiente de temperatura, por lo que su resistencia aumenta o disminuye con la temperatura. En circuitos típicos de pequeña potencia, las diferencias son pequeñas y pueden ignorarse. Sin embargo, con potencias y temperaturas elevadas, hay que tener en cuenta los datos de la ficha técnica (TC, TCR) y es posible que haya que corregir el valor de la resistencia de forma independiente.
¿Tiene en cuenta la calculadora las caídas de tensión a través de Cables y Conectores o deben añadirse por separado?
La calculadora funciona con la tensión introducida como valor de entrada. Si desea incluir las caídas de tensión en Cables, Conectores u otros componentes, debe hacerlo:
- introducir en la calculadora la tensión real de la carga (es decir, la tensión de las Fuentes de alimentación menos las caídas),
- o bien contar (por ejemplo, por separado) la resistencia de los Cables e incluirla en la resistencia total del circuito.
En otras palabras, la calculadora no "conoce" los Cables y Conectores hasta que no los incluyas en los datos de entrada.
¿Puedo utilizar la calculadora si conozco la tensión y la potencia pero no la corriente ni la resistencia?
Sí - este es un caso común y la calculadora lo maneja muy bien.
Si conoces
entonces se puede determinar:
- corriente: I = P / V
- la resistencia: R = V² / P
En la práctica:
- Introduce V y P en la calculadora.
- Herramientas calculará I y R por sí mismo sobre la base de las relaciones anteriores.
Esto es útil, por ejemplo, si tienes un calefactor o una bombilla descritos como '12V / 10W' y quieres saber qué corriente consume y su resistencia efectiva.
¿Sabías que ..
- La ley de Ohm no era muy popular. Georg Ohm publicó su investigación en 1827, pero la comunidad científica la recibió con mucha frialdad. Se consideraba "demasiado teórica" y poco práctica. Sólo años más tarde se hizo evidente que la ingeniería eléctrica moderna es difícil de imaginar sin esta ley.
- La ley de Ohm no se aplica "en todas partes y siempre". Resistencias, Cables, calentadores - se comportan según la teoría, es decir, cumplen V = I-R. Pero ya Diodos, Bombillas halógenas, Transistores o elementos saturantes - no son elementos lineales y la ley de Ohm clásica se aplica a ellos sólo localmente o aproximadamente.
- La ley de Ohm es el primer "filtro" del sentido común en el diseño. Si los cálculos muestran que fluyen varios cientos de amperios a 5 V y una resistencia "casi nula", es señal de que el circuito es en la práctica un cortocircuito. Muchos diseñadores utilizan la ley de Ohm simplemente para detectar estos absurdos en la fase de boceto.
- La ley de Ohm también suele ser la primera prueba de que las unidades son correctas. Si se introduce la tensión en voltios y la corriente en miliamperios, sin convertir, la puntuación R saldrá "fuera de espacio". Muchos ingenieros comprueban primero "¿tiene sentido el orden de magnitud?" antes de creerse el resultado.
- Lo más frecuente es que una Resistencias que se calienta ligeramente funcione "alegremente". Si, a partir de la ley de Ohm y la fórmula de potencia, la resistencia funciona, digamos, al 30-50% de su potencia nominal, entonces un calentamiento suave es normal. Completamente fría con altas pérdidas calculadas puede significar que... no fluya corriente por ella en absoluto, porque el circuito está interrumpido.
- Las fórmulas de potencia pueden evitar que un componente quede "frito". A menudo un proyecto comienza con una función y sólo entonces alguien calcula: P = I²-R o P = V²/R y de repente resulta que una pequeña y discreta resistencia disiparía 2-3W. Es ese momento en el que la calculadora de la ley de Ohm salva la PCB quemada.