+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Calculadora de códigos de colores de resistencias

Esta calculadora es una forma rápida de descifrar el valor de las resistencias marcadas con bandas de colores. Solo necesitas seleccionar el número de bandas y sus colores, y la herramienta proporcionará inmediatamente el valor de la resistencia. Es indispensable en el servicio, al prototipar y al analizar circuitos antiguos, donde las descripciones pueden ser ilegibles o inexistentes.

¿Cómo funciona el código de colores en los resistores?

El código de colores es un sistema universal para marcar los valores de resistencia, que permite prescindir de la impresión numérica en el cuerpo del componente. Utilizado principalmente en resistores axiales (THT), se basa en bandas de diferentes colores, cada una representando un dígito, un multiplicador o una tolerancia.

Dependiendo del número de bandas, distinguimos:

  • 3 bandas – dos dígitos y un multiplicador,
  • 4 bandas – dos dígitos, un multiplicador y una tolerancia,
  • 5 bandas – tres dígitos, un multiplicador y una tolerancia,
  • 6 bandas – como arriba + coeficiente de temperatura (ppm/K).

La lectura siempre se realiza en una dirección específica – desde el lado donde las bandas están más juntas y no hay una banda dorada ni plateada al principio.

Tabla de código de colores del resistor

Color Dígito Multiplicador Tolerancia Coef. temp. (ppm/K)
Negro 0 ×1 — 250
Marrón 1 ×10 ±1% 100
Rojo 2 ×100 ±2% 50
Naranja 3 ×1 000 — 15
Amarillo 4 ×10 000 — 25
Verde 5 ×100 000 ±0,5% —
Azul 6 ×1 000 000 ±0,25% 10
Violeta 7 ×10 000 000 ±0,1% 5
Gris 8 ×100 000 000 ±0,05% —
Blanco 9 ×1 000 000 000 — —
Dorado — ×0,1 ±5% —
Plateado — ×0,01 ±10% —
Sin banda — — ±20% —

Aplicaciones típicas de las marcas de colores

El código de colores está presente principalmente en los resistores axiales clásicos (con terminales de alambre). A pesar del desarrollo de la tecnología SMD, los resistores de banda siguen siendo ampliamente utilizados:

  • en dispositivos económicos,
  • en proyectos educativos y DIY,
  • en el servicio de equipos de tipo antiguo,
  • cuando no hay espacio para impresión o etiqueta.

Su ventaja es la durabilidad y legibilidad, siempre que los colores no se desvanezcan o no estén cubiertos por barniz, polvo o daños.

Lectura de los valores de las bandas en resistores – ¿qué tener en cuenta?

Trabajar con el código de colores puede parecer simple, pero es fácil cometer un error. Aquí hay algunas trampas comunes:

  • Dirección de lectura incorrecta, por ejemplo, considerar la banda dorada como la primera en lugar de la última;
  • Similitud de colores - especialmente marrón, rojo y naranja pueden ser difíciles de distinguir en una iluminación deficiente;
  • Daños y suciedad – las bandas pueden ser ilegibles después de años de uso. En dispositivos antiguos, las bandas pueden cambiar de tono debido al calor, la radiación UV o el envejecimiento del barniz. Por eso, en el servicio a menudo se comparan varios componentes similares o se mide el valor directamente;
  • Falta de tolerancia – en componentes más antiguos puede faltar la cuarta banda.

En caso de duda, es aconsejable comparar con un catálogo o simplemente medir la resistencia con un multímetro.

FAQ - preguntas frecuentes sobre los códigos de colores de los resistores

¿Cómo leer el valor de 4 bandas?

Los primeros dos bandas son dígitos, la tercera es el multiplicador, y la cuarta – la tolerancia. Por ejemplo, rojo (2), violeta (7), marrón (×10), dorado (±5%) = 270Ω ±5%.

¿Qué significa la banda dorada y plateada?

Dorado como multiplicador = ×0,1, y dorado como tolerancia = ±5%. Mientras que plateado como multiplicador = ×0,01, y plateado como tolerancia = ±10%.

¿Las bandas siempre se leen de izquierda a derecha?

Sí, pero no se refiere al lado físico del componente, sino a la disposición de las bandas. Generalmente, un mayor espacio en un lado indica el final del código de colores. Si la distancia desde los extremos del resistor es la misma, busca la banda de tolerancia – el color dorado o plateado siempre estará al final.

¿Qué significa la falta de la cuarta banda?

La falta de la banda de tolerancia significa por defecto ±20% – utilizado en los resistores más baratos o más antiguos.

¿Los colores de las bandas de los resistores son universales?

Sí. El código de colores utilizado en los resistores es un estándar internacional y se aplica independientemente del fabricante o del país de origen.

¿Sabías que…

  • Las marcas de bandas en los resistores fueron desarrolladas ya en los años 20 del siglo XX por la asociación estadounidense Radio Manufacturers Association (RMA). Se introdujeron porque los componentes electrónicos se estaban haciendo cada vez más pequeños. Los textos no cabían, así que comenzaron a usar el código de colores – universal, legible y reconocible sin lupa. Hoy en día se utilizan códigos de 4-, 5-, e incluso 6-bandas. Las bandas adicionales informan sobre la tolerancia y el coeficiente de temperatura. Es uno de los estándares de electrónica más exitosos que sigue funcionando hoy sin cambios.
  • Algunos resistores muy precisos (por ejemplo, de 6 bandas) contienen información adicional sobre la estabilidad de temperatura – importante en dispositivos de medición.
  • También existen marcas de bandas para inductores y condensadores cerámicos, pero tienen diferentes reglas. La norma IEC 60062:2016 – “Códigos de marcado para resistores y condensadores” es el documento oficial que establece la codificación de valores de componentes pasivos, incluido el código de colores de los resistores.
  • En caso de marcas ilegibles, la dirección de lectura se puede evaluar por la disposición de las bandas – las primeras siempre están más cerca de un borde. A menudo también ayuda la identificación de la banda dorada o plateada – generalmente aparece al final (como tolerancia).
  • Los colores en el código de bandas no indican directamente los valores de resistencia, sino dígitos o un multiplicador, y el valor final del resistor resulta de su disposición. Por ejemplo: en el código de colores, naranja significa el dígito 3, no el valor 3Ω – la interpretación depende de la posición de la banda!
  • La posición de las bandas de colores en el resistor se puede recordar fácilmente utilizando técnicas mnemotécnicas. Existen decenas de frases divertidas o educativas en diferentes idiomas que ayudan a recordar el orden de los colores, por ejemplo, en inglés una de las más populares es “Big Boys Race Our Young Girls But Violet Generally Wins.”

LEA TAMBIÉN