+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Cada vez más automóviles nuevos ofrecen la posibilidad de conectar un dispositivo externo, como un reproductor de MP3 o un teléfono inteligente, lo que permite reproducir música o películas con la radio de un automóvil. Los vehículos más antiguos equipados con radios 1-DIN básicos no tienen esta función, pero gracias al conector AUX se logra un efecto similar. Con los adaptadores de alta calidad ofrecidos por TME, es posible conectar unidades flash, teléfonos inteligentes, altavoces o dispositivos inalámbricos equipados con un transmisor Bluetooth.
AUX es el nombre del puerto de comunicación que ofrece transmisión en serie (la señal se envía bit a bit en una dirección) entre un dispositivo equipado con un puerto (por ejemplo, una radio de automóvil) y un equipo periférico. Pueden ser:
• reproductores MP3,
• auriculares,
• reproductores de música portátiles,
• amplificadores,
• altavoces,
• adaptadores.
El puerto AUX por lo general, se usa para enviar o recibir señales digitales de audio y utiliza el conector RS-232, que se define por varias características, como la función eléctrica, el tamaño del pin y su significado, y el tiempo y la frecuencia de la señal. En las radios de los automóviles, este conector ha sido reemplazado por un cubo al cual los cables individuales están conectados directamente. La oferta de TME incluye muchos tipos de conectores y conexiones, que están disponibles incluso a las 24 horas tras la compra dentro de la Unión Europea.
El puerto AUX está en la parte posterior de la radio, por lo que primero debe extraerlos con seguridad del riel y conectar el conector. Dependiendo de la marca del automóvil o la radio los conectores AUX serán diferentes, así que verifique la información necesaria antes de comprar. La página web de TME tiene una herramienta de comparación fácil de usar que le permite encontrar el conector que necesita seleccionando criterios específicos.
Conector AUX-AVIC
En caso de los receptores de radio más antiguos con un conector DIN, las funciones como la navegación deben realizarse mediante dispositivos externos. El uso de paneles táctiles en automóviles ha permitido la combinación de radio y navegación en un solo dispositivo. Actualmente, algunos fabricantes de receptores de radio ofrecen paneles de radio, y están conectados mediante conector AUX-AVIC. También le permite conectar pantallas en los reposacabezas y otros periféricos que le dan la oportunidad de reproducir la imagen, creando así un sistema integrado
Conector AUX-jack
La calidad del sonido del altavoz de fábrica en teléfonos inteligentes o tabletas a menudo deja mucho que desear, por lo que reproducir música, películas u otro contenido multimedia que contenga la pista de sonido en el automóvil no siempre es agradable. Por lo tanto, cada vez más controladores eligen montar un conector jack a la radio a través del puerto AUX. La oferta de TME incluye miniconectores estándar de 3,5mm y microjacks con una punta de 2,5mm de diámetro.
Conector AUX-USB
Con este conector, puede usar la radio para reproducir multimedia desde memorias USB, teléfonos inteligentes u otros periféricos equipados con un conector USB. Además, la oferta de TME también incluye adaptadores para trabajar con iPod y otros dispositivos Apple que tienen un conector Lightning.
Adaptador Bluetooth
Los adaptadores Bluetooth también se han vuelto muy populares, gracias a lo cual es posible conectar el kit de manos libres de forma inalámbrica, lo que permite una conducción segura y conversaciones telefónicas. Por supuesto, esto también le da la opción de integrar su teléfono inteligente con la radio. Gracias a esto, podrá controlar la música u otros elementos multimedia desde los interruptores ubicados en el volante multifunción, lo que aumenta la comodidad de uso.
Todos los conectores y adaptadores mencionados anteriormente disponibles en la oferta de TME provienen de fabricantes probados, y su instalación es muy fácil gracias a las instrucciones detalladas o las marcas en la propia radio. Además, TME puede ofrecer conectores con terminales no estándar en pedidos especiales.