+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 24-04-2025 Fecha de actualización: 10-04-2026 🕒 4 lectura min
Este discreto complemento-a bordo puede ser la base de muchos proyectos sorprendentes. Qué es y cómo se utiliza
La Raspberry Pi Sense HAT es un add-a bordo diseñado para trabajar con la Raspberry Pi.
Proporciona una gama de sensores y una colorida matriz LED, convirtiéndola en una herramienta versátil para una variedad de proyectos, desde experimentos educativos hasta aplicaciones más avanzadas de registro de datos.
El Sense HAT incluye:
El acelerómetro mide la aceleración en tres ejes, lo que le permite detectar el movimiento . El magnetómetro mide la intensidad de los campos magnéticos, que puede utilizarse para aplicaciones de brújula.
El giroscopio mide el movimiento de rotación, ayudando a determinar la dirección y la velocidad de rotación. El sensor de temperatura mide la temperatura ambiente alrededor del dispositivo. El sensor de humedad mide la humedad relativa, indicando la cantidad de humedad en el aire.
El sensor de presión barométrica mide la presión atmosférica, útil para la previsión meteorológica y la estimación de la altitud.
Para instalar el Sense HAT, empieza por apagar tu Raspberry Pi. Añade la fila de pines a la PCB, así como los 4 espaciadores.
Alinea con cuidado el Sense HAT sobre los pines GPIO de la Raspberry Pi y presiónalo hasta que encaje perfectamente.
Una vez colocado el Sense HAT, conecte su fuente de alimentación y encienda la Raspberry Pi.
A continuación, conecte el teclado y el ratón con USB a la Raspberry Pi. Conecta también el cable HDMI para poder ver el escritorio.
Para tener el software listo para el Sense HAT en tu Raspberry Pi, sigue estos sencillos pasos.
Primero, asegúrate de que tu Raspberry Pi está encendida y conectada a Internet. Abre el terminal para iniciar la configuración. Mantener el sistema actualizado es importante para evitar problemas. Escribe estos comandos uno a uno:
sudo apt update
sudo apt full-actualizar
El primer comando actualiza la lista de software disponible, y el segundo comando actualiza todo el software instalado a sus últimas versiones.
Siguiente, instala la biblioteca Sense HAT, que ayuda a tu Raspberry Pi a hablar con el Sense HAT. Escribe este comando:
sudo apt install sense-sombrero
Este comando descarga e instala el software necesario para utilizar el Sense HAT.
Después de la instalación, reinicie su Raspberry Pi para asegurarse de que todo está configurado correctamente. Escriba:
sudo reboot
Cuando tu Raspberry Pi se reinicie, abra de nuevo el terminal e inicie Python escribiendo:
python3
En Python, importar la biblioteca Sense HAT con:
from sense_hat import SenseHat
A continuación,, crear una instancia del Sense HAT tecleando:
sense = SenseHat()
Este comando configura el Sense HAT para que puedas utilizarlo.
Para probarlo, puede mostrar un mensaje en la matriz LED con:
sense.show_message("Hola, World!")
Esto mostrará el mensaje "Hello, En la matriz de LEDs.
También puedes leer los datos de los sensores para asegurarte de que todo está funcionando. Por ejemplo, para leer la temperatura, la humedad, y la presión, tipo:
temperatura = sense.get_temperature()
humedad = sense.get_humedad()
presión = sense.get_pressure()
print(f "Temperatura: {temperature} C")
pront(f "Humedad: {humidity} %")
print(f "Presión: {pressure} hPa")
Estos comandos obtienen las lecturas actuales de los sensores y las imprimen en la pantalla.
Para utilizar el joystick, captura e imprime los eventos del joystick con:
para evento en sense.stick.get_events():
print(f "El joystick era {event.action} {event.direction}")
Esto mostrará las acciones que realizas con el joystick.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.