+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 22-07-2019 Fecha de actualización: 10-04-2026 🕒 7 lectura min
El estándar HDMI se ha desarrollado para la transmisión eficiente de imágenes HD digitales y audio multicanal a través de un cable. El cable HDMI fue creado en 2000 en el laboratorio Silicon Image y rápidamente se convirtió en una de las interfaces multimedia más comunes utilizadas en los hogares y en el sector industrial.
La interfaz HDMI permite la transmisión de una señal digital sin comprimir y de datos de control, así como la conexión de dispositivos compatibles con el estándar HDMI. Los cables HDMI se utilizan actualmente para conectar dispositivos como: tabletas y teléfonos inteligentes, PC, televisores, cámaras y cámaras, tarjetas gráficas, reproductores de Blu-ray, consolas de juegos, receptores SAT y otros equipos basados en la transmisión de señales de alta calidad audio y video
Muchas versiones de HDMI se han desarrollado a lo largo de los años. Actualmente, hay más de seis estándares HDMI - de 1.0 a 2.1, que se dividen en primera y segunda generación. El desarrollo de este tipo de cables fue una respuesta natural a los cambios en las capacidades, los parámetros y las funcionalidades de los dispositivos de grabación, reproducción y visualización de contenido digital.
HDMI 1.0
El primer estándar HDMI, que apareció en el mercado, fue la versión 1.0. Ofrecía parámetros de transmisión muy limitados, según los estándares actuales, incluyendo:
HDMI 1.0 no era compatible con muchas de las normas y funciones utilizadas actualmente, incluidas DVD-Audio, canal Ethernet, soporte para tecnología 3D y resolución 4K, y compatibilidad con Dolby TrueHD.
HDMI 1.1
El siguiente estándar HDMI era la versión 1.1. La diferencia entra la versión 1.1 y 1.0 consistía solamente en la implementación del soporte para el formato de grabación de música en DVD - DVD-Audio. Los demás parámetros en la versión HDMI 1.1 no cambiaron.
HDMI 1.2 y 1.2a
En estos estos tipos de cables HDMI tampoco se implementaron mejores soluciones en términos de resolución HDMI, ancho de banda de señal o profundidad de color. Sin embargo, se ha agregado la compatibilidad con Super Audio CD para los operadores de sonido desarrollados por Sony y Philips.
HDMI 1.3 y 1.3a-c
La llegada del estándar HDMI en la versión 1.3 ha permitido mejorar sustancialmente la transmisión digital de datos. Además del desarrollo considerable de los parámetros también se ha añadido el soporte Deep Color, xvYCC, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, como también la sincronización AV-Sync para audio y video. HDMI en versión 1.3 ofrece los siguientes parámetros:
HDMI 1.4 i 1.4a-b
El estándar HDMI 1.4 junto con las actualizaciones a-b es el último estándar de la primera generación HDMI. Estas versiones HDMI han permitido siguiente salto tecnológico desde el punto de vista de transmisión de datos, y también han asegurado soporte para la resolución 4K. Los parámetros de HDMI 1.4 y 1.4a-b son:
Además en la versión 1.4 se ha añadido la ejecución del canal Ethernet, canal audio de regreso, y también soporte para 3D mediante HDMI. Un ejemplo podría ser el cable HDMI High Speed con Ethernet Goobay 31943 con longitud de 3m.
HDMI 2.0
Los tipos de cables HDMI de la segunda generación se caracterizan por los mejores parámetros de transmisión que están destinados a sistemas más avanzados de los usuarios y dispositivos más exigentes. El estándar HDMI 2.0 cumple con tales parámetros como:
HDMI 2.0 a-b
HDMI 2.0 a y b están actualmente equipados con los más populares estándares HDMI. Proporcionan los mejores parámetros de transmisión, además, HDMI 2.0 b está equipado con tecnología HLG (Hybrid Log Gamma). Los parámetros de HDMI 2.0 a y b son:
El innovador cable HDMI 2.0 High Speed con Ethernet es, entre otros, un modelo de 0,5-metros Goobay 38514.
HDMI 2.1
HDMI 2.1 es actualmente el último estándar de HDMI. Proporciona los mejores parámetros de transmisión y también está equipado con un canal de audio de realimentación mejorado, compresión de imagen (DSC), modo de bajo retardo automático (ALLM) y HDR dinámico. Los parámetros de HDMI 2.1 son:
Hay tres tipos de cables HDMI: los tipos A, C y D. La diferencia básica entre estos tipos de cables HDMI radica en su diseño y tamaño del conector.
HDMI tipo A
HDMI tipo A es la construcción clásica y de las más utilizadas. Se utiliza en los hogares para transferir señales digitales entre dispositivos de audio y video, como consolas de juegos, televisores, reproductores de Blu-ray y sistemas de cine en casa.
HDMI tipo C (mini HDMI)
Mini HDMI se usa generalmente para conectar dispositivos portátiles, como cámaras, cámaras o teléfonos inteligentes con televisores, PC y ordenadores portátiles o reproductores multimedia. Un cable recomendable es el HDMI 1.3 High Speed tipo C, el modelo PROLINK TCV8350-3.0.
HDMI tipo D (micro HDMI)
Es la construcción más pequeña del conector HDMI, utilizado principalmente para la transmisión de señales entre dispositivos móviles: teléfonos inteligentes y tabletas.
Además de la versión y el estándar del cable HDMI, preste atención a su tipo. Hay cuatro tipos de cables HDMI:
Independientemente de la elección de la versión HDMI, proporciona compatibilidad con versiones anteriores y permite la transmisión de señales digitales entre dispositivos conectados. Sin embargo, la elección adecuada del tipo de cable HDMI le permite ajustar su funcionalidad a las necesidades individuales del usuario.
Por ejemplo, si el cable HDMI va a transmitir paquetes de datos Ethernet, seleccione el cable estándar HDMI con Ethernet o HDMI de alta velocidad con Ethernet. En caso de cooperación con dispositivos que permitan obtener resolución HDMI a un nivel de 1080px o superior, es necesario garantizar un ancho de banda suficientemente grande. Entonces vale la pena usar el cable en la versión High Speed HDMI.
Los tipos de HDMI se pueden clasificar en base a su tipo y el diámetro del filamento de señal. Los filamentos destacados son: CCA, CSS y OFC.
Filamentos CCA
Los filamentos CCA están hechos de aluminio y cobre. Debido a la mezcla de aluminio, este tipo de cables HDMI es definitivamente más barato que los otros. Desafortunadamente, al mismo tiempo proporciona una conductividad mucho peor, son más frágiles y propensos a daños, y también dificultan el empaquetamiento. Un revestimiento de cobre deficiente puede causar una rápida oxidación del conductor y, como consecuencia, reducir la vida útil y la durabilidad del cable. El uso de un cable CCA reduce significativamente la longitud del cable HDMI.
Filamentos CSS
Los filamentos de este tipo están hechos de cobre y acero. Se recomiendan cables HDMI con cables CCS para la transmisión de datos en distancias cortas. La mezcla de acero aumenta la resistencia mecánica del filamento, pero al mismo tiempo aumenta su peso.
Filamentos OFC
Son los cables más utilizados en los cables HDMI. Están hechos de cobre anaeróbico con una pureza del 99,99%, gracias a lo cual garantizan una gran conductividad.
Versiones HDMI también se pueden categorizar en función del diámetro de sus filamentos. Se distinguen seis diámetros definidos por el estándar AWG (American Wire Gauge). Cuanto mayor sea el número AWG, menor será el diámetro del cable HDMI. De acuerdo con este estándar, podemos distinguir los siguientes diámetros de filamentos:
Cuanto menor sea el coeficiente de AWG, mejor, más rápido y más resistente a la transmisión de interferencia. Sin embargo, tenga en cuenta que el precio del cable HDMI aumenta con el grosor del cable. Por lo tanto, vale la pena ajustar el diámetro del núcleo a la longitud planificada del cable HDMI. Hay algunas pautas a este respecto que se pueden utilizar.
Para cables de más de 20m, vale la pena utilizar cables de 24 AWG. Para cables con una longitud de 10-15m, un cable de 24 AWG o 26 AWG será una buena solución, mientras que para cables de 3-10 m, los cables de 28 AWG y 26 AWG funcionarán perfectamente. Para los cables más cortos de hasta 3 m de longitud, los diámetros de 30 AWG y 28 AWG serán una opción razonable.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.