+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Qué soldador debe elegir?

Fecha de publicación: 09-07-2019 Fecha de actualización: 10-04-2026 🕒 9 lectura min

Él soldador es una herramienta manual utilizada para soldar, es decir, unir permanentemente dos objetos metálicos con un (aglutinante de aleación metálica), que tiene un punto de fusión más bajo que los elementos combinados. La soldadura es el método básico para ensamblar componentes electrónicos en placas de circuito impreso.

Highlights at a glance

  • Elija un soldador en función del tipo de trabajo que vaya a realizar: una herramienta diferente es adecuada para cables, otra para componentes SMD
  • La elección más sencilla es: soldador de resistencia (precisión) o transformador (potencia y velocidad)
  • Para componentes SMD, es mejor utilizar soldadores con punta fina y control de temperatura
  • El intervalo de temperatura de funcionamiento del soldador debe ser de 260-350°C, dependiendo de la aplicación
  • La potencia de la unidad afecta a la velocidad de calentamiento y a la estabilidad del trabajo; para la electrónica, es suficiente con 30-90W
  • Es aconsejable elegir un soldador con puntas recambiables de formas y tamaños fácilmente accesibles
  • La ergonomía del mango influye en la comodidad del trabajo - los mangos de silicona funcionan bien
  • Accesorios adicionales (soporte, limpiador, extractor) mejoran significativamente la comodidad y la seguridad
  • Los soldadores sin cable son prácticos sobre el terreno, por ejemplo. inalámbrico
  • También se necesitan los siguientes materiales auxiliares para el trabajo - soldadura y fundente adecuados, preferiblemente sin plomo
  • Cuidar la ventilación y la higiene, especialmente al utilizar fundentes y limpiar las placas de circuito impreso

Elegir un soldador para un taller electrónico es un paso extremadamente importante para organizar este lugar. Muchos aparatos electrónicos principiantes pueden pensar en qué soldador funcionará en su caja y, por lo tanto, qué soldador comprar. Existen muchas soluciones en el mercado, y si necesitamos una resistencia simple o un soldador de transformador, o si necesitamos algo más avanzado, por ejemplo estación de soldadura, depende de nuestras necesidades exactas.

Si eres es un aficionado y está comenzando a soldar, asegúrese de revisar los siguientes consejos.

En primer lugar, tenemos que elegir entre un soldador de resistencia (a menudo descrito como un soldador de calentamiento) y un soldador de transformador. También hay soldadores de aire caliente, los llamados hot air, pero también están dedicados a usuarios avanzados y se utiliza principalmente para soldar elementos de montaje en superficie (SMD), especialmente en circuitos integrados grandes con salidas desde la parte inferior del elemento (por ejemplo, BGA, QFN).

Debe recordar que los soldadores de transformador se calientan más rápido que los de resistencia, pero si necesitamos equipos más precisos, debemos buscar estos últimos. Están disponibles con puntas mucho más pequeñas, que son ideales para soldar artículos pequeños; de ahí uno de los nombres de estas herramientas: soldador de agujas.

Hay una serie de parámetros importantes de un soldador destinado para uso en la electrónica, que deben tenerse en cuenta al elegir esta herramienta: potencia, rango de temperatura, tamaño de la punta. Su selección adecuada depende de lo que queramos usar un soldador, por lo que antes de tomar una decisión, debemos responder la pregunta: qué soldaremos.

En este artículo podrá conocer:

Selección de un soldador y sus usos

Al elegir un soldador para uso en la electrónica, necesitamos saber cuál será su propósito. Necesitaremos un soldador para soldar cables y otro para componentes SMD.

Si el soldador que buscamos fuera a usarse para soldar cables, especialmente aquellos con una sección transversal más grande, es mejor elegir una herramienta potente (por encima de 100 W) y con una punta más grande. Los soldadores de transformador y de de resistencia funcionarían muy bien aquí.

Para soldar componentes electrónicos más grandes, especialmente aquellos utilizados para el ensamblaje de orificios pasantes (es decir, "con patas"), podemos elegir un soldador de transformador o de calor. Si elegimos una herramienta de transformador, necesitaremos una punta adecuada para ello.

Para soldar componentes electrónicos pequeños, especialmente SMD, será necesario proporcionar un soldador con una punta de precisión.

Potencia y rango de temperatura

El soldador necesita suficiente potencia para calentar las piezas de trabajo hasta el punto de fusión especificado del aglutinante. El estaño, utilizado en la electrónica como aglutinante, se funde a una temperatura entre 180ºC y 230ºC, dependiendo de las adiciones de la aleación. Las temperaturas más bajas se reservan para las aleaciones que contienen plomo, que actualmente se están eliminando (de acuerdo con la Directiva RoHS, a partir del 1 de julio de 2006, salvo excepciones específicas, el plomo no se puede encontrar en los aglutinantes de soldadura). El enlace sin plomo se funde en el rango de temperatura de aproximadamente entre 210ºC y 230ºC. Esto significa que nuestro soldador debe calentar el elemento combinado al menos hasta esta temperatura.

Durante el soldado, la punta del soldador debe tener una temperatura mucho más alta que el punto de fusión del aglutinante para calentar la pieza rápidamente. La temperatura típica de la punta durante el funcionamiento está en el rango de 260ºC y 350ºC y depende del tamaño de la punta y la capacidad térmica de los elementos soldados.

No todos los soldadores cuentan con un termostato – vale la pena prestar atención a si la herramienta que compramos tiene la capacidad de estabilizar la temperatura de la punta. Es extremadamente importante, especialmente cuando se sueldan componentes electrónicos delicados, ya que el sobrecalentamiento puede dañarlos.

En el caso de soldadura o estañado (lo que se denomina blanqueo) de cables gruesos, necesitaremos mucha energía para calentar rápidamente un gran volumen de metal en el cable. Para este fin, serán adecuados los calentadores de calefacción con una potencia superior a 100W y soldadores de transformador.

Para soldar componentes electrónicos, necesitaremos un soldador de precisión con una potencia de 30 W a 90 W. Debe tener un control preciso de la temperatura para no dañar los elementos soldados.

Las pistolas para soldar con mayor potencia se calientan más rápido y mantienen una temperatura estable más estable. Si el dispositivo que compramos tiene un buen sistema de control de temperatura, es mejor elegir un modelo de mayor potencia, ya que mejorará significativamente la comodidad de trabajar con esta herramienta.

Tipo y forma de punta

La punta – elemento caliente en la punta del soldador – es parte de nuestra herramienta que se encarga de transferir energía térmica al elemento soldado. Como la parte de trabajo más dura del soldador está expuesta a la destrucción más rápida. Cuando compre un soldador, asegúrese de que las puntas correspondientes sean fáciles de comprar y reemplazar. Gracias a esto, en caso de daño de este elemento, será posible reemplazarlo sin ningún problema.

Las puntas de soldadura están disponibles en varios tamaños y formas. Los más populares son las puntas de flecha, minionda, la pezuña y el cono. Recuerde que al seleccionar la punta del soldador, además de su forma, debe prestar atención a la compatibilidad con la estación de soldadura usada.

El tamaño de la punta de soldadura tiene que ser adecuado según el elemento a soldar - cuanto mayor su tamaño, más grande debería ser la punta para poder transmitir efectivamente el calor. La forma de la punta tiene efecto a la hora de extender la fundente sobre la superficie a soldar. La punta más utilizada es la universal y para los principiantes se recomienda la minionda.

Ergonomía

Al elegir un soldador, también debemos prestar atención a la forma del mango. Un soldador cómodo nos proporcionará una mayor comodidad de trabajo, por lo que es bueno abastecerse de un dispositivo, por ejemplo, con almohadillas de silicona en el mango. Si preferimos la empuñadura de pistola, típica de los soldadores de transformador; pero necesitamos un soldador con punta de precisión, también existen versiones disponibles, p.ej., el modelo JBC TOOLS 55N.

Accesorios

Muy a menudo, junto con el soldador en el conjunto, recibimos accesorios auxiliares. A menos que sea decisivo para la elección del dispositivo en sí, es bueno asegurarse de que el juego adquirido tenga un soporte estable en el que podamos colocar un soldador y un limpiador de puntas, con virutas de metal o una esponja. Estos elementos también se pueden comprar por separado.

Soldadores inalámbricos

Los soldadores inalámbricos son cada vez más comunes. Hasta hace poco, este sector estaba dominado por soldadores a gas, pero en la actualidad cada vez más este tipo de equipo eléctrico, alimentado por baterías, aparece en el mercado.

Los soldadores inalámbricos son una solución ideal si necesita trabajar en condiciones de "campo", en las que no tenemos acceso a una toma de corriente. Es bueno tener un soldador de este tipo, incluso debajo de una carpa, en un sitio de campamento o en una caja con herramientas básicas en su automóvil.

¡Un soldador solo no lo es todo!

Cuando compramos nuestro primer soldador, también debemos equiparnos con una serie de accesorios y materiales básicos que necesitaremos para soldar o mantener nuestra nueva herramienta.

En primer lugar, necesitamos un soldador y fundentes. El soldador generalmente está disponible en forma de alambre de varios diámetros. Lo elegimos por el tamaño de los elementos soldados: para soldar componentes SMD pequeños, un cable de 0,25 mm o 0,3 mm de diámetro es ideal. Para estañar los extremos de los cables gruesos, vale la pena elegir un cable de 3 mm o 4 mm.

Con respecto al aglutinante de soldadura, se debe utilizar un aglutinante sin plomo. Tiene un punto de fusión más alto y humedece menos la punta y los elementos de soldadura que los aglutinantes con plomo utilizados hasta hace poco, pero no es perjudicial para la salud ni para el medio ambiente, como las aleaciones de plomo. Sin embargo, recuerde que debe trabajar en una habitación bien ventilada y utilizar, por ejemplo, un absorbente de vapor especial.

El flujo facilita la fusión del aglutinante de soldadura y evita su oxidación. El flujo más popular en aplicaciones de aficionados sigue siendo la colofonia. Está disponible en muchas formas: pasta, solución o forma clásica, sólida. Además, existen otros flujos, disponibles en forma de pastas, marcadores, gel, etc. También vale la pena elegir fundentes ”No Clean”, es decir, baldosas no corrosivas, que no requieren limpieza de PCB después de la soldadura. Si ya compra un fundente que requiere limpieza, asegúrese de verificar en su descripción si se lava con agua o si se necesitan otros medios, como alcohol isopropílico.

Cuando se trata de soldar productos químicos, aparte del flujo y los agentes de limpieza de PCB, también puede ser útil el preparado de regeneración de puntas. Te permite restaurar la frescura incluso en puntas muy dañadas y usadas. No debe usarse con regularidad, ya que no puede reemplazar el cuidado de la punta, es decir, debe limpiarse regularmente con una esponja de metal y no sobrecalentarse innecesariamente.

Además de los accesorios de soldadura anteriores, será útil para nosotros un extractor de estaño, lo que le permite eliminar el exceso de aglutinante fundido, con unas pinzas o con un unas pinzas a presión para circuitos integrados, lo que ayuda a atrapar componentes electrónicos calientes durante la soldadura.

FAQ - Preguntas más frecuentes

¿A qué temperatura se funde el estaño de soldadura?

El estaño utilizado en electrónica se funde entre 180°C a 230°C, dependiendo de la composición de la aleación. Ligantes sin plomo, cumplen la directiva RoHS, suelen tener un punto de fusión más alto, de 210°C a 230°C, mientras que los ligantes de plomo convencionales empiezan a fundirse a aprox. 183°C .

¿A qué temperatura se suelda el estaño?

La soldadura debe realizarse a una temperatura superior a la del punto de fusión del estaño (normalmente 260-350°C). Esto garantiza una transferencia de calor rápida y eficaz a la unión soldada y reduce el riesgo de que se produzcan uniones soldadas frías. soldadura en frío .

¿Qué soldador utilizar para una placa de circuito impreso (PCB)?

Para trabajar con placas de circuitos impresos (especialmente SMD), lo mejor es lo siguiente soldador de resistencia con punta de precisión y control de temperatura. Permite una manipulación precisa y reduce el riesgo de dañar los componentes.

¿Qué significa la temperatura del soldador?

Es la temperatura, a la que el aglutinante (es decir, el estaño) pasa de sólido a líquido. Es crucial a la hora de elegir el ajuste de temperatura adecuado para la punta del soldador: demasiado baja puede hacer imposible la soldadura, demasiado alta puede dañar los componentes.

¿Qué potencia debe tener un soldador para electrónica?

Para el trabajo habitual con componentes electrónicos, basta con un soldador de 30-60 W. Para conectores más grandes (por ejemplo. cables gruesos) puedes optar por modelos de hasta 90W. Una mayor potencia proporciona un calentamiento más rápido y temperaturas más estables.

¿Cuál es el mejor soldador para electrónica?

La mejor elección sería estación de soldadura con control de temperatura, puntas intercambiables y mango ergonómico. Modelos de marcas conocidas, marcas como Weller, Hakko o JBC, ofrecen alta calidad, pero también hay alternativas económicas sólidas.

¿Qué soldador comprar para empezar?

Para los principiantes, un soldador de resistencia sencillo con control de temperatura básico y una punta reemplazable sería una buena elección. Merece la pena, incluir un soporte para soldador y un limpiador de puntas.

¿Cuáles son las alternativas a los soldadores clásicos?

Los soldadores sin cable son cada vez más populares, tanto de gas, como inalámbricos. Son útiles sobre el terreno y para reparaciones rápidas, aunque suelen ofrecer menos precisión y tiempos de trabajo más cortos.

¿Puede sobrecalentarse la soldadura?

Sí, la exposición a altas temperaturas durante demasiado tiempo puede provocar el sobrecalentamiento del conector, dañar la placa de circuito impreso o el componente electrónico. Por lo tanto, es fundamental utilizar la temperatura adecuada y un tiempo de calentamiento corto.

¿Qué importancia tiene la forma de la punta del soldador?

La forma de la punta influye en la forma en que se distribuyen el calor y el aglutinante. La más versátil es la punta de tipo minifala. Las cuchillas cónicas se recomiendan para trabajos de precisión, cuchilla tipo pezuña para superficies más grandes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN