+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

MOS - definición

MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) es una estructura semiconductora que constituye la base de funcionamiento de los transistores MOSFET, ampliamente utilizados en la electrónica digital y analógica moderna. Está compuesta por tres capas: una fina capa metálica (actualmente normalmente polisilicio o metal de alta conductividad), una capa aislante de óxido (generalmente dióxido de silicio) y un sustrato semiconductor (típicamente de silicio tipo n o p). Esta estructura permite controlar electrostáticamente el flujo de corriente en la región conductora del semiconductor sin contacto directo con el material conductor, lo que posibilita la miniaturización y una alta fiabilidad operativa.

Su principio de funcionamiento se basa en inducir una capa conductora en el semiconductor mediante el campo eléctrico generado entre el electrodo de puerta y el sustrato. Al aplicar una tensión a la puerta, los portadores de carga en el semiconductor son atraídos o repelidos en la zona justo debajo de la capa de óxido, lo que provoca la formación de un canal conductor entre la fuente y el drenador. La estructura MOS permite así controlar con precisión el flujo de corriente mediante la tensión, sin requerir una alta corriente en el circuito de control.

La tecnología MOS ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de los circuitos integrados, permitiendo la implementación de millones de transistores en un solo chip gracias a su alta densidad de integración y bajo consumo energético. Sobre esta base se desarrolló la familia de circuitos CMOS (Complementary MOS), que combina transistores de tipo p y n, y que ha llegado a dominar el diseño de circuitos lógicos digitales por su eficiencia energética y alta velocidad. La estructura MOS también se utiliza en sensores (como los fototransistores MOSFET), memorias semiconductoras (como EEPROM y Flash) y circuitos analógicos, constituyendo el fundamento de la microelectrónica contemporánea.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN