+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Las bobinas Ruhmkorff son un tipo de inductor de chispa, pertenecientes a la clase de transformadores de inducción con interruptor, que se utilizan para generar un voltaje de impulso alto a partir de una fuente de corriente continua de bajo voltaje. Este dispositivo fue desarrollado a mediados del siglo XIX por el diseñador alemán Heinrich Ruhmkorff, basándose en trabajos anteriores de William Sturgeon y Nicholas Callan. Su uso principal fue para alimentar tubos de descarga y generar chispas en experimentos con electricidad y vacío.
La construcción de la bobina Ruhmkorff se basa en dos devanados: uno primario con un pequeño número de vueltas y un secundario que contiene decenas de miles de vueltas de hilo fino. Ambos devanados están enrollados sobre un núcleo común hecho de hierro blando, generalmente en forma de varillas agrupadas en un paquete. El funcionamiento de las bobinas se basa en el fenómeno de inducción electromagnética. La rápida interrupción de la corriente en el devanado primario, realizada mediante un interruptor mecánico, provoca un campo magnético alternante, que induce pulsos de alto voltaje en el devanado secundario. Para aumentar la eficiencia y proteger contra el arco eléctrico, a menudo se utilizaba un condensador extinguishing en el circuito.
La bobina Ruhmkorff fue ampliamente utilizada en experimentos físicos, así como en la telegrafía inalámbrica, tubos de rayos X y como elemento de ignición en motores de combustión interna, antes de ser reemplazada por instrumentos más avanzados. Hoy en día, sigue siendo principalmente un objeto histórico y didáctico, usado en demostraciones de electromagnetismo.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.