+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Emisión termoiónica - definición

La emisión de ferroelectrones es un fenómeno físico que implica la liberación de electrones de la superficie de un sólido, normalmente un metal o semiconductor, cuando se expone a alta temperatura. El proceso se produce cuando la energía térmica suministrada al material es suficiente para superar una barrera de potencial denominada trabajo de salida, permitiendo que los electrones abandonen la superficie y pasen al vacío o a otro medio.

El mecanismo de la emisión de termoelectrones se explica mediante el modelo Fermi-Dirac, según el cual electrones en un metal se distribuyen según una distribución de energía dependiente de la temperatura. Un aumento de la temperatura hace que un cierto número de electrones adquiera una energía superior al valor del trabajo de salida y pueda abandonar el material. Una descripción cuantitativa de este fenómeno viene dada por la ecuación de Richard-Dushman, que define la densidad de corriente de emisión en función de la temperatura y del trabajo de salida.

Este fenómeno tiene una importancia clave en la electrónica de vacío y de tubos. En los tubos de electrones , como diodos, triodos o tetrodos, el cátodo se calienta a temperaturas del orden de unos cientos a unos miles kelvin (K), permitiendo un flujo continuo de electrones hacia el ánodo. La emisión termoiónica también se utiliza en cañones de electrones, microscopía electrónica, tubos de rayos catódicos y en convertidores de energía termoiónica, donde convierte el calor directamente en electricidad.

La eficacia de la emisión termoiónica depende del tipo de material del cátodo, de su temperatura de funcionamiento, del estado de la superficie y de las condiciones de vacío. Para reducir la temperatura necesaria, se utilizan revestimientos con bajo rendimiento de trabajo, como los compuestos de óxido de bario, estroncio o lantano. Los diseños modernos también utilizan materiales semiconductores y nanoestructuras que permiten controlar la emisión a energías más bajas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN