+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El Ennodo (en inglés: nonode) es un tubo de electrones que contiene nueve electrodos , diseñado principalmente para aplicaciones avanzadas de radio y televisión. Es un desarrollo de la idea de los tubos de vacío multielectrodo, como el hexodo o el octodo, que ofrece una mayor funcionalidad en un solo elemento de vacío. La estructura del enodo permite realizar funciones complejas en un solo dispositivo, lo que permitió simplificar los circuitos electrónicos en una época anterior al uso generalizado de los transistores.
Un nodo típico contiene cátodo, ánodo y un conjunto de rejillas de control, apantallamiento y modulación que funcionan conjuntamente para lograr una amplificación, detección o mezcla de frecuencias de la señal adecuada. La batería de nueve electrodos puede utilizarse para crear funciones más complejas que las que ofrecían los tipos de tubos anteriores, como los pentodos o heptodos. Los ánodos se diseñaron a veces como elementos heterodinos o mezcladores de señal en receptores superheterodinos , donde era importante reducir el número de componentes manteniendo un alto rendimiento.
Debido a su complejo diseño interno, este tipo de tubos eran relativamente más difíciles de fabricar y más caros, lo que limitaba su uso a dispositivos de consumo y profesionales más sofisticados. Desde un punto de vista técnico, el enodo permite controlar con precisión el flujo de electrones entre el cátodo y el ánodo mediante tensiones adecuadas aplicadas a las rejillas, lo que posibilita funciones como la modulación de amplitud , la mezcla de frecuencias o la amplificación de señales de alta frecuencia. Hoy en día, los ennodos son soluciones poco comunes, siendo más bien objeto de investigación histórica y del interés de coleccionistas de tecnología de tubos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.