+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

FDM - definición

FDM (Multiplexación por División de Frecuencia) es una técnica de multiplexación de canales de transmisión que consiste en la transmisión simultánea de múltiples señales de información a través de un medio de transmisión común, ocupando cada señal una banda de frecuencias diferente que no se solapa entre sí. Esto permite transmitir en paralelo múltiples flujos de datos independientes a través de un único cable, enlace óptico o banda de radio sin que se produzcan interferencias entre ellos.

En un sistema FDM, cada canal de información modula su propia onda portadora , cuya frecuencia central difiere de las demás. Las señales así obtenidas se suman y transmiten por un medio común, y finalmente se reciben y separan mediante filtros de frecuencia o demultiplexores. Una separación adecuada entre canales, denominada guarda de frecuencia, evita las interferencias entre señales.

La multiplexación por división de longitud de onda (FDM) se utiliza en muchas tecnologías de transmisión analógicas y digitales, como los sistemas telefónicos clásicos, la radiodifusión y televisión, los enlaces de fibra óptica (en su versión WDM - Wavelength Division Multiplexing), la transmisión por satélite y las radiocomunicaciones. En las redes de telecomunicaciones, permite utilizar eficazmente el ancho de banda disponible y dar servicio simultáneo a varios usuarios sin necesidad de dividir la transmisión en el tiempo.

Desde el punto de vista técnico, la eficacia de la FDM depende de la precisión del filtrado, la estabilidad de las frecuencias portadoras y la resistencia a las interferencias entre canales. Comparada con la multiplexación por división en el tiempo (TDM), la FDM permite la transmisión continua de datos sin necesidad de sincronización tiempo, lo que es especialmente importante en aplicaciones que requieren un flujo constante de información, como la transmisión de voz o vídeo. Los sistemas FDM actuales se realizan cada vez más digitalmente utilizando técnicas DSP, lo que aumenta su flexibilidad, calidad y robustez frente al ruido.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN