+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Fotocélula - definición

Una Fotocélula es un dispositivo semiconductor que convierte energía radiante energía electromagnética, con mayor frecuencia la luz solar, directamente en energía eléctrica mediante el fenómeno fotovoltaico. Su principio de funcionamiento se basa en la generación de pares electrón-hueco en un material semiconductor bajo la influencia de la absorción de fotones con una energía superior a la brecha energética. A continuación, los portadores de carga resultantes son separados por el campo interno presente en la unión p-n, dando lugar a la creación de una tensión eléctrica y permitiendo el paso de corriente en el circuito externo.

El silicio -tanto monocristalino como policristalino- es el material más utilizado en la fabricación de células fotovoltaicas debido a su buena eficiencia de conversión, estabilidad y disponibilidad tecnológica. Además de las estructuras tradicionales de silicio, también se están desarrollando células fotovoltaicas de capa fina basadas en compuestos como CdTe, CIGS o perovskitas, que ofrecen costes de producción potencialmente más bajos y una mayor flexibilidad de aplicación.

Las características de rendimiento de una célula fotovoltaica dependen de parámetros como la tensión de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, la potencia máxima y la eficiencia de conversión de la energía. Esta eficiencia determina qué cantidad de la energía luminosa incidente se convierte en energía eléctrica y depende, entre otras cosas, de la calidad del material, el diseño de la célula y las condiciones de iluminación. Para aumentar la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos, las células fotovoltaicas se combinan en módulos y paneles, que pueden integrarse en la infraestructura energética o funcionar de forma autónoma en instalaciones aisladas de la red.

Las células fotovoltaicas son un componente fundamental de la tecnología fotovoltaica y desempeñan un papel clave en la generación de energía renovable. Se utilizan en plantas de energía solar, sistemas de alimentación de emergencia, dispositivos portátiles, así como en aplicaciones especializadas como satélites, sensores medioambientales o alimentación de dispositivos IoT. El desarrollo de esta tecnología se centra en aumentar la eficiencia, reducir los costes de fabricación y mejorar la durabilidad y la integración en el entorno.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN